Referència del client
Diseño con las máximas exigencias - y con ideas individuales.
Montana Møbler A / S ofrece a sus clientes en todo el mundo una gama de diferentes sistemas modulares y ocupa una posición destacada en el mercado con sus galardonados diseños. El fundador y diseñador Peter J. Lassen ha convertido la compañía en una empresa mundial con su equipo de diseñadores de alto calibre y una fuerza de trabajo que ahora excede los 120 empleados. En su profesión anterior trabajó en la empresa familiar Fritz Hansen A / S y trabajó con algunos de los mejores diseñadores en Dinamarca, Arne Jacobsen, Piet Hein y & nbsp; Jørn Utzon hasta Verner Panton. Hoy, Montana está dirigida por el hijo del fundador, Joakim Lassen. & Nbsp;
El fabricante de muebles no solo conoce las diferentes formas en que se pueden combinar los muebles, sino también la gama única de acabados de superficie con una selección de 42 colores de pintura. El enfoque de Montana es proporcionar a las personas un sistema que les permita libertad y alcance para el desarrollo personal. Aman la versatilidad de los muebles con su infinito número de combinaciones y están encantados con sus formas más puras, formas geométricas básicas y líneas limpias. & Nbsp;
Alrededor de una cuarta parte del mobiliario de oficina de Montana está equipado con ruedas y la tendencia continúa hacia arriba. La empresa necesita una solución que se adapte perfectamente al lenguaje de diseño del fabricante de muebles y que permita mover los muebles con facilidad. & nbsp; / p>
También es importante poder hacer coincidir las ruedas con el color requerido porque Montana también suministra sus sillas, mesas auxiliares, estantes y armarios con los 42 colores Montana. & nbsp;
La rueda que cumple con la especificación Montana es exactamente la TENTE Linea. Al igual que el mobiliario fabricado por la empresa danesa, su diseño también ha ganado a los jueces en muchos concursos de diseño líderes porque la forma y la función van de la mano. Como una rueda doble, que es la elección perfecta para aplicaciones de trabajo pesado. Sus superficies de rodadura de alta calidad garantizan excelentes características de marcha y un desgaste mínimo. & Nbsp;
Sin embargo, había algunos detalles de la Linea que no satisfacían las demandas de diseño del fabricante de muebles. En lugar del contorno curvo de la tapa normal, Montana prefería una solución más minimalista. La altura también tenía que ajustarse. Pudimos satisfacer sus deseos con soluciones individuales hechas a medida. En estrecha colaboración con los diseñadores de la empresa danesa, desarrollamos una tapa plana que cumple con el diseño de Montana hasta el último detalle. & Nbsp;
La altura modificada de las ruedas también se concretó mediante una consulta intensiva con Montana. Montana trabaja con la Linea en varios tamaños: 40 milímetros, 65 o 75 milímetros para estantes, armarios y mesas. Las ruedas también proporcionan una base firme para los artículos únicos en un amplio espectro de colores. & nbsp;
Andy Poulsen, desarrollador de productos de Montana
La rueda Linea personalizada representa las ideas de diseño exactas de Montana y proporciona la solución óptima para el proceso en cuestión ya que la tapa puede ser terminada en el color requerido y puede instalarse o reemplazarse rápida y fácilmente.Las tapas permanecen seguras en su lugar. & nbsp;
No se caen y se pueden quitar fácilmente si es necesario. Por lo tanto, nuestra solución presenta un alcance virtualmente ilimitado para el diseño, aumenta la eficiencia del proceso de fabricación y contribuye a un servicio posventa flexible para el cliente. & nbsp;