C
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
C

11 Publications dans cette catégorie d’encyclopédie

Calcul de la capacité de charge dynamique

La capacité de charge dynamique joue un rôle important pour les équipements de transport. 
En savoir plus

Calculer la capacité de charge des roues et roulettes

En choisissant des roues et des roulettes, la capacité de charge requise doit être prise en compte. Cela représente la charge permise que les roulettes ou roues peuvent supporter.
En savoir plus

CAO : Conception Assistée par Ordinateur

L'acronyme CAO signifie Conception Assistée par Ordinateur, en d'autres termes créer les visuels du produit en utilisant un programme informatique.
En savoir plus

Capacité de charge des roues et roulettes

Les charges que peuvent supporter les machines ou les équipements de transport dépendent, entre autres, de la capacité de charge des roues et des roulettes.
En savoir plus

Capacité de charge statique des roues et roulettes TENTE

La capacité de charge statique s'applique quand l'équipement de transport n'est pas déplacé ou occasionnellement. 
En savoir plus

Castor and wheel requirements in intralogistics

The demands placed on castors and wheels in intralogistics are very high. The internal transport of goods needs to be safe, economical and efficient. 
En savoir plus

Castor manufacturers

Stay on the move with TENTE, the castor manufacturer
En savoir plus

Castor swivel bearing

Manoeuvrability and flexibility are the most important advantages when using practically any castor. The swivel bearing or back bearing determines how easily and smoothly this works.
En savoir plus

Ces facteurs influencent le bruit de mouvement

In order to find the quietest possible TENTE castors and wheels for your application, you should consider not only the quality of the castors and wheels, but also the hardness of the tread and the type of floor.
En savoir plus

Comment fonctionne le blocage total

Un équipement ou des applications avec des roulettes devraient être équipés d'un système de blocage pour assurer une base sécurisée quand ils sont statiques. 
En savoir plus

Conductivité électrique selon la norme DIN EN 12527–12533

Si les roues et roulettes sont conçues à partir de matériaux non conducteurs tels que le plastique, un effet bien connu se produit.
En savoir plus
Retour à la page d'accueil
TENTE Canada, Inc.
1091 Kerrisdale Blvd. 
Newmarket ON L3Y 8W1
Canada