El nombre del fabricante de tecnología médica Siemens Healthineers es una combinación de tres palabras: healthcare, engineer y pioneer.
Por lo tanto, los desarrollos innovadores forman parte de esta empresa con sede en Múnich. Estos incluyen camas para resonancia magnética equipadas con una solución de movilidad inteligente de TENTE, un sistema holístico que reduce la carga de trabajo de los asistentes técnicos de radiología y reduce el tiempo dedicado a los ingresos de los pacientes hasta en un 30 por ciento.
La situación inicial
Siemens Healthineers cuenta con 50 000 empleados y es uno de los 10 principales fabricantes de tecnología médica del mundo, con unos ingresos de aproximadamente 14 000 millones de euros. Como líder indiscutible del mercado mundial en el campo de las imágenes diagnósticas, Siemens Healthineers ofrece a sus clientes dispositivos de rayos X, tomografía computarizada y resonancia magnética que establecen estándares en todos los aspectos.


Intentar aligerar la carga de trabajo
Todas las naciones industrializadas se enfrentan a grandes desafíos debido al cambio demográfico: Con el aumento de la esperanza de vida, el número de exámenes médicos que se están realizando también está aumentando. Un desarrollo que se ve exacerbado por la escasez de trabajadores debidamente cualificados. Muchos departamentos de hospitales y consultas médicas no cuentan con personal adecuado y están buscando soluciones eficientes desesperadamente. Siemens Healthineers identificó esta situación como la primera en desarrollar e introdujo innovaciones para ayudar a combatirla. Una de estas innovaciones fue la serie MAGNETOM con tecnología BioMatrix. Durante su desarrollo, el enfoque principal se centró en tres atributos: la comodidad del paciente, el ahorro de tiempo durante los exámenes y la reducción de la carga de trabajo del personal médico con un funcionamiento intuitivo. Todos los componentes de la serie tenían que cumplir los estándares más altos en lo que respecta a estos tres factores. Esto también incluía las camas de los pacientes: Siemens Healthineers se esforzó por encontrar una solución de movilidad pionera y encontró una con TENTE.
Las camas convencionales a menudo eran difíciles de mover con varios pedales y un peso total de hasta 540 kilogramos, incluido el paciente. Una tarea laboriosa y que requiere mucho tiempo. Nuestros ingenieros proporcionaron a los desarrolladores de la serie BioMatrix un sistema holístico que llevó la movilidad de la cama al siguiente nivel. La característica clave: una sofisticada combinación de una unidad de potencia motorizada (E-Drive) y un sistema de bloqueo eléctrico (Linea e-lock).
La E-Drive de TENTE garantiza el transporte sin esfuerzo de pacientes y facilita las maniobras en espacios reducidos. El sistema de bloqueo e-lock permite controlar digitalmente las ruedas. Esto incluye un dispositivo de bloqueo direccional y total que se puede activar electrónicamente. Esto aumenta la seguridad y mejora la maniobrabilidad. En lugar de tener que accionar pedales de difícil acceso, el personal de enfermería simplemente coloca las manos en las asas que están equipadas con sensores y maniobra sin esfuerzo la cama con o sin paciente.
Otra ventaja: En comparación con los sistemas de bloqueo convencionales con pedales, el sistema de bloqueo e-lock es muy silencioso, lo que aumenta la comodidad del paciente. También es más fácil acoplar la cama a la unidad de diagnóstico. Tan pronto como los asistentes técnicos de radiología retiran las manos de las asas, se activa el sistema de bloqueo eléctrico, que mantiene automáticamente la cama en una posición segura y mejora la prevención de caídas.
"Gracias a las innovadoras soluciones de TENTE, pudimos mejorar significativamente la facilidad de uso".
Anne Becker, Directora Global de Marketing en Siemens Healthineers

Esta serie de dispositivos extremadamente fáciles de usar permite al personal de enfermería cualificado reducir su tiempo de trabajo al admitir a un solo paciente hasta en un 30 por ciento. El resultado es menos estrés para todos los involucrados y una carga de trabajo más ligera para el personal médico. Esto les da más tiempo y los pacientes pueden ser transportados de forma más rápida y cómoda.
El funcionamiento intuitivo y sencillo de las camas permite al personal de enfermería concentrarse completamente en sus pacientes. Estos numerosos beneficios impresionan a los clientes de Siemens Healthineers en todos los ámbitos y están dando como resultado un aumento de las cifras de ventas. Más de dos tercios de las camas vendidas ahora cuentan con nuestro sistema de conducción TENTE E-Drive.