RÉFÉRENCE CLIENT

Un système qui permet non seulement d’économiser de l’énergie et des efforts, mais aussi de réduire le temps de travail jusqu’à 30 %

Le nom du fabricant de technologies médicales Siemens Healthineers est synonyme de santé, d'ingénierie et d'innovation.

Les développements innovants font donc partie intégrante de cette société basée à Munich. Il s’agit notamment de lits pour l’imagerie par résonance magnétique équipés d’une solution de mobilité intelligente de TENTE, un système global qui réduit la charge de travail des assistants techniques en radiologie et diminue leur temps consacré à l’admission des patients jusqu’à 30 %.

La situation initiale

Siemens Healthineers emploie 72 000 employés et est l’un des 10 premiers fabricants de technologies médicales au monde avec un chiffre d’affaires d’environ 22,4 milliards d’euros. En tant que leader incontesté du marché mondial dans le domaine de l’imagerie diagnostique, Siemens Healthineers propose à ses clients des appareils de radiographie, de tomodensitométrie et d’imagerie par résonance magnétique qui établissent des standards à tous égards.

Essayer d’alléger la charge de travail

Toutes les pays industrialisés sont confrontées à d’énormes défis en raison du changement démographique : Avec l’augmentation de l’espérance de vie, le nombre d’examens médicaux réalisés augmente également. Un développement qui est exacerbé par une pénurie de professionnels qualifiés. De nombreux services des hôpitaux et des cabinets médicaux ne disposent pas du personnel nécessaire et recherchent désespérément des solutions efficaces. Siemens Healthineers a identifié cette situation lors de son premier développement et a introduit des innovations pour y remédier. L’une de ces innovations a été la série MAGNETOM avec la technologie BioMatrix. Au cours de son développement, l’accent a été mis sur trois attributs principaux : le confort du patient, le gain de temps lors des examens et la réduction de la charge de travail du personnel médical grâce à un fonctionnement intuitif. Tous les composants de la série devaient répondre aux normes les plus strictes en ce qui concerne ces trois critères. Cela comprenait également les lits de patient : Siemens Healthineers a cherché une solution de mobilité novatrice – et l'a trouvée avec TENTE.

Notre solution de mobilité intelligente

Les lits conventionnels étaient souvent difficiles à déplacer avec plusieurs pédales et un poids total allant jusqu’à 540 kilogrammes, patient inclus. Une tâche laborieuse et chronophage. Nos ingénieurs ont fourni aux développeurs de la série BioMatrix un système global qui a permis de faire passer la mobilité du lit à un niveau supérieur. La caractéristique principale : une combinaison sophistiquée d’une unité d’alimentation motorisée (E-Drive) et d’un système de verrouillage électrique (Linea e-lock).

Le système E-Drive de TENTE assure le transport sans effort des patients et une manœuvre facile des équipements dans les espaces réduits. Le système de verrouillage e-lock permet un contrôle numérique des roulettes. Cela inclut un dispositif de blocage directionnel et total qui peut être activé électroniquement. Cela augmente la sécurité et améliore la maniabilité. Plutôt que d’avoir à actionner des pédales difficiles d'accès, le personnel soignant place simplement ses mains sur les poignées équipées de capteurs et manœuvre sans effort le lit, avec ou sans patient.

Un autre avantage : Par rapport aux systèmes de verrouillage classiques avec pédales, le système de verrouillage e-lock est très silencieux, ce qui augmente le confort du patient. Il est également plus facile de raccorder le lit à l’unité de diagnostic. Dès que les assistants techniques en radiologie retirent leurs mains des poignées, le système de verrouillage électrique s’active, ce qui maintient automatiquement le lit dans une position sûre et améliore la prévention des chutes.

« Grâce aux solutions innovantes de TENTE, nous avons pu améliorer considérablement l’expérience des patients et des soignants. »

Anne Becker, Directrice Marketing International chez Siemens Healthineers

Your Image Description

Efficacité et gain de temps

Cette série de dispositifs très faciles à utiliser permet une réduction de jusqu'à 30 % du temps de travail du personnel soignant qualifié lors de l'admission d'un patient. Il en résulte moins de stress pour toutes les personnes impliquées et une charge de travail plus légère pour le personnel soignant. Cela leur donne plus de temps et les patients peuvent être transportés plus rapidement et plus confortablement.

Le fonctionnement intuitif et simple des lits permet au personnel soignant de se concentrer entièrement sur ses patients. Ces nombreux avantages impressionnent les clients de Siemens Healthineers à tous les niveaux et entraînent une augmentation des chiffres de vente. Plus des deux tiers des lits vendus sont désormais équipés de notre système E-Drive.

Nos solutions