Портфолио решений

Наше решение для требовательных запросов к дизайну: большая линейка продуктов.

Прочитать больше

Есть обычные стулья - и есть стулья Greiner.

Компания, которая печется о дизайне, функциональности и, прежде всего - это должно касаться широкого спектра продуктов. Для Greiner необходимо иметь линейку роликов, которые доступны в разных размерах и с различными функциями. Как, например, ролики из большого однородного семейства продуктов - TENTE Linea.

Стартовая точка

Семейное предприятие Greiner GmbH разрабатывает и производит кушетки, диваны, стулья и кресла для самых различных областей применений, в том числе для врачей-специалистов, больниц, парикмахерских и даже для транспортных средств. На протяжении вот уже более 90 лет в центре внимания компании остаются выдающийся дизайн, функциональность и эргономика ее продукции для удовлетворения самых взыскательных требований. При этом важно, чтобы с первого взгляда на любое изделие было ясно: это – продукция Greiner.

Разные задачи - единый вид.

Высокие требования с точки зрения дизайна, функциональности и эргономики распространяются на все части стульев и кушеток компании - в том числе и на ролики. Поскольку ассортимент продукции компании-изготовителя очень широк и разнообразен, им необходимы различные решения в разных размерах и исполнениях, рассчитанные на выполнение различных функций в зависимости от решаемой задачи, но при этом сохраняющие единство образа. Результатом поиска компанией Greiner подходящих роликов для выпускаемых ими медицинских кушеток стало обращение именно к нам.

Наше умное решение по повышению мобильности

Чтобы удовлетворить многочисленные требования Грейнера, мы предлагаем отличное решение - в истинном смысле этого слова.

Дизайн двухколесных роликов Linea удостоился награды Red Dot Award и стал своего рода эталоном в области медицины. Это семейство продукции предлагает множество моделей роликов различных размеров с разными эргономичными тормозными системами, обеспечивающими существенные дополнительные преимущества при решении широкого круга задач в медицинском секторе. Если коротко, то это семейство практически не имеет альтернатив с точки зрения удовлетворения многочисленных характерных для медицинской отрасли требований. Семейство роликов Linea включает легко моющиеся ролики, ролики в исполнении с чрезвычайно низкой общей высотой и даже в электропроводящем исполнении.

Различные типы тормозных систем обеспечивают повышенную эргономичность, более высокую безопасность или, если требуется, отличную курсовую устойчивость. Кроме того, большинство колес Linea 100, 125 и 150 миллиметров оснащены четырьмя точными прецизионными шарикоподшипниками, что уникально для данного рынка. В качестве опции также доступны ролики меньшего диаметра с двумя шарикоподшипниками. Однако, независимо от того, какое исполнение вы выберете, каждая линейка роликов Linea гарантирует выдающиеся эксплуатационные характеристики и простоту маневрирования.

Кроме того, все семейство данных роликов выполнено в едином стиле и может поставляться в различных специальных цветах. Еще одним преимуществом является возможность нанесения печатных изображений на колпаки колес. Производители и пользователи могут нанести на колпаки колес роликов свои логотипы или использовать их для размещения различных средств цветового или иного кодирования. Таким образом, ролики Linea с легкостью приводятся в соответствие с любыми специфическими требованиям дизайна и допускают применение цветового кодирования, что обеспечивает простое и безошибочное распределение по различным отделениям или зонам больницы.

Единый дизайн семейства продуктов TENTE позволяет нам создать уникальную рыночную позицию.

Siegfried Greiner, Kristina Greiner, Директора Greiner GmbH

Выдающееся положение на рынке благодаря своему дизайну

Семейство роликов LINEA используется для различных медицинских кресел компании Greiner

Каждый ролик точно соответствует цвету соответствующего изделия и легко вписывается в общий дизайн компании. Цветовая схема может быть разработана с учетом предпочтений клиентов Greiner. В вопросах дизайна семейство роликов Linea достигает вершин. Благодаря разнообразным вариантам конфигураций и персонализации, предлагаемым компанией TENTE, Greiner может не беспокоиться об узнаваемости ее продукции и продолжить улучшение своего позиционирования на рынке.

Нам также приятно, что наше интеллектуальное решение смогло улучшить и еще кое-что: уверенность, с которой в компании принимаются решения. Независимо от того, какие вызовы ждет впереди, Greiner всегда может быть уверена в том, что у нее будут нужные ролики. Будет ли вспомогательный боковой стол для медицинского кресла применяться на ровных или неровных полах, потребуется ли ему система надежных автоматических стопоров – мы всегда найдем наилучшее решение. Семейство продуктов Linea гарантирует наличие нужного продукта при сохранении единого стиля.

Связанные решения и компетенции

Организационный талант: Цветовые коды

Выбор цвета: Полный спектр

Проект дизайна и четкая миссия: максимальная гармония.

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация