L'Impact sur Acco Brands
L’entreprise Acco Brands est notamment connue pour ses marques ‘Esselte’, ‘Leitz’, ’Nobo’ et ‘Rexel’ qui produisent et distribuent à peu près tout ce qui est nécessaire au marché des bureaux. Jusqu’ici, cette distribution se faisait encore manuellement et les articles étaient même retirés du magasin à la main. Ce qui n’est pas évident quand on sait qu’un chariot complètement rempli peut peser jusqu’à 200 kg. C’est pourquoi en 2014, Acco Brands a choisi la solution E-Drive de TENTE.
La situation
Le site d’Acco Brands à Sint-Niklaas comporte deux implantations situées côte à côte, avec une superficie totale de 12 000 m² abritant près de 5 400 unités de gestion de stocks (SKU). L’entrepôt du centre de distribution se compose de deux bâtiments adjacents, entre lesquels il y a une différence de hauteur d'un demi-mètre. Pour compenser cela, une pente douce a été construite entre les deux halls.
Le défi
Étant donné que la préparation s’effectue toujours manuellement ici et qu'un chariot rempli peut peser plus de 200 kg, pousser et tirer à maintes reprises un chariot n’est pas du tout évident. De plus, le département est confronté à un vieillissement continu du personnel et le nombre de travailleurs jeunes a fortement diminué. Les problèmes étaient clairs : des commandes préparées plus lentement et un taux d'absentéisme élevé en raison de blessures au dos et aux muscles. Le problème a été résolu grâce à la solution E-Drive de TENTE.
TENTE a lancé E-Drive en 2014. Cette « cinquième roue » à commande électrique a pu être montée sur les chariots d’Acco Brands et s’utilise via un bouton situé à la poignée. Un chariot de 200 kg (et plus) peut ainsi être déplacé sans effort, même dans une pente.
La solution E-Drive a été testée par Acco Brands au niveau de l’ergonomie et de la stabilité. L’entreprise voulait également savoir si le produit aurait un effet sur la production et le rendement.
Et les résultats étaient bien là. D’une part, une belle croissance du rendement a pu être observée et la pente ne constituait plus un obstacle.
D’autre part, l’absentéisme a considérablement diminué parce que les plaintes liées aux douleurs dorsales et musculaires sont devenues quasi inexistantes. En 4 ans à peine, tous les chariots ont été équipés d’une solution E-Drive. De plus, une station de charge a été installée dans l’entrepôt où les batteries peuvent également être facilement remplacées.
"Les résultats furent tellement évidents et impressionnants qu’après seulement 4 ans, tous les chariots furent équipés de la solution E-Drive."
Kris DE WOLF - superviseur de maintenance Acco Brands
Pour Acco Brands c’est très clair : chaque chariot qui est conçu ou acheté est d’office équipé de la solution E-Drive. En procédant à une analyse poussée de la situation existante, nous avons pu trouver une solution de mobilité adéquate pour Acco Brands. Nous pouvons en faire de même pour vous !
Demandez maintenant votre étude de mobilité et calculons ensemble comment votre entreprise peut fonctionner plus vite, plus efficacement et plus sainement en termes de transports internes des personnes et des marchandises. Découvrez l’impact que TENTE peut avoir sur votre entreprise et veillez à ce que tout fonctionne comme sur des roulettes grâce à la solution de mobilité de TENTE.