Контакты Career События Downloads Технический термин О нас Корпоративная социальная ответственность News Наши офисы
Ваша учетная запись
Вход
или войти
Обзор Ваш профиль Адреса Заказы
Вернуться на главную
Продукция
Сферы деятельности
Aвтомобильная промышленность
Медицинская техника
Интралогистика
Медицинские кровати
Мебель
Продукты питания и кейтеринг
Торговля
Индустрия развлечений
Машиностроение и цех
Очистка
Оформление торговых помещений и торговля
Automated guided vehicles
Pешения по мобильности
Производительность
Безопасность
Дизайн
Долговечность
Окружающая среда
Категории
  • Продукция
  • Сферы деятельности
    • Aвтомобильная промышленность
    • Медицинская техника
    • Интралогистика
    • Медицинские кровати
    • Мебель
    • Продукты питания и кейтеринг
    • Торговля
    • Индустрия развлечений
    • Машиностроение и цех
    • Очистка
    • Оформление торговых помещений и торговля
    • Automated guided vehicles
  • Pешения по мобильности
    • Производительность
    • Безопасность
    • Дизайн
    • Долговечность
    • Окружающая среда
  • Контакты
  • Career
  • События
  • Downloads
  • Технический термин
  • О нас
  • Корпоративная социальная ответственность
  • News
  • Наши офисы
Ваша учетная запись
Вход
или войти
Обзор Ваш профиль Адреса Заказы
Лексикон
W
  • Продукция
  • Сферы деятельности
  • Pешения по мобильности
A B C D E F H I L O P R S T V W
Начальная страница | Содержание
Навигация по лексикону
A B C D E F H I L O P R S T V W Начальная страница Содержание

W

33 Публикации в этой категории энциклопедии

Washable castors to comply with strict hygiene regulations

Certain operating conditions require castors to be washable. Strict hygiene regulations apply in hospitals and commercial kitchens, for example.
Подробнее

Waste collectors: the right castors for smooth operation

In commercial kitchens – whether in restaurants, canteens or hospitals – waste collectors are indispensable. Every day, huge amounts of refuse have to be disposed of.
Подробнее

What are lubrication nipples?

A lubrication nipple, also known as a grease nipple, is a small connector fitted to a wheel bearing via a screw thread. The lubrication nipple is used to feed the required lubricant into the bearing so that the device or machine keeps running smoothly.
Подробнее

What are pneumatic tyres particularly suitable for?

Pneumatic tyres, which we know well from cars and bicycles, are also used in many other areas. They are suitable for both indoor and outdoor use and offer particularly good protection for floors.
Подробнее

What are rubber tyres?

Rubber tyres are used on transport equipment, fork lifts and more.
Подробнее

What are the advantages of a polyurethane tread?

Polyurethane is ideally suited as tread material for castors & wheels
Подробнее

What are the advantages of a rubber tread?

The tread material has a profound influence on the quality of a castor or wheel.
Подробнее

What are the advantages of central locking?

A central locking mechanism locks several castors at once and thus effectively immobilises the transport equipment and prevents it from rolling away or shifting. In contrast to individual locks, this system is connected to at least two castors, and can also directly affect all of the castors.
Подробнее

What are the advantages of triangle dollies?

Triangular dollies are an excellent way to transport heavy loads while at the same time ensuring very good manoeuvrability. 
Подробнее

What are the properties of polyamide as a tread on wheels and castors?

Thanks to their low swivel resistance and rolling resistance, polyamide castors or wheels offer good drive characteristics on smooth floors. 
Подробнее

What are the pros and cons of plastic castors?

Castors with a plastic tread are used, for example, on small items of furniture or in industrial applications. 
Подробнее

What are thermoplastic elastomers?

Thermoplastic elastomers (TPE) are plastics that combine the material properties of classic elastomers with the processing advantages of thermoplastics.
Подробнее

What does ergonomics mean?

Easy running, for example, reduces the force that must be applied in order to set a transport device in motion and keep it moving. This relieves any strain on the back and improves the working conditions.
Подробнее

What does ESD stand for?

ESD stands for electrostatic discharges. Friction can cause an electrostatic charge to build up in equipment. If this charge cannot be dissipated, it will discharge the next time contact is made with the ground.
Подробнее

What does PAH stand for?

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are organic compounds consisting of two or more aromatic ring systems.
Подробнее

What does the RoHS directive regulate?

The RoHS directive regulates the use of lead, mercury and more in electrical and electronic devices.
Подробнее

What factors influence the swivel resistance?

The swivel resistance of castors and wheels influences the manoeuvrability of a device.
Подробнее

What is a guide castor?

Guide castors are often used in conveying systems, mechanical and plant engineering and many other areas. Here, they may be used to transport heavy loads along rails, for example.
Подробнее

What is a pallet truck?

Pallet trucks are used to transport light, heavy and sometimes bulky goods. The wheels and castors are exposed to heavy loads and stresses. 
Подробнее

What is meant by the resistance of wheels and castors?

When it comes to the resistance of castors and wheels, a distinction is made between rolling and swivel resistance on the one hand and electrical resistance on the other. 
Подробнее

What properties do solid rubber wheels have?

Wheels made of solid rubber are vibration damping and kind to floors, and are used in industrial situations.
Подробнее

What requirements do industrial castors have to meet?

In the most diverse areas of industry, castors often have to meet exacting requirements. They are used at extremely high temperatures, are constantly exposed to the effects of chemicals, or have to carry very heavy loads.
Подробнее

What’s a cone ball bearing?

Ball bearings belong to the group of rolling bearings. They use balls as rolling elements between the outer and inner ring. Cone ball bearings are a subgroup of ball bearings. Castors with a ball bearing offer particularly good running characteristics compared to those with a plain bearing. 
Подробнее

What’s a drive wheel?

Drive wheels are used to autonomously propel industrial trucks ✔ forklifts ✔ & more
Подробнее

What’s a plain bearing?

To ensure that castors always run smoothly, they require a first-class wheel bearing. 
Подробнее

What’s a plate fitting?

With this type of fitting, the castor is mounted on a flat surface using nuts and bolts.
Подробнее

What’s a precision ball bearing?

In order for everything to run as planned, every castor requires the right wheel bearing. The wheel bearing is one of the factors that determine the running characteristics and consequently the quality of the castor.
Подробнее

What’s a stainless steel castor?

Stainless steel castors are of particularly high quality and withstand permanent loading even when exposed to severe external influences. 
Подробнее

What’s a tugger train?

A tugger train is a modern transport system that is used for just-in-time provision of supplies to the production line.
Подробнее

What’s central locking?

A central locking mechanism locks several castors at once and thus effectively immobilises the transport equipment and prevents it from rolling away or shifting.
Подробнее

What’s important when choosing suitcase castors?

Anyone who travels regularly with a suitcase knows how arduous a journey can be. Suitcases with castor systems are perfect for reducing the load and making manoeuvring easy. 
Подробнее

Wheels and castors

Wheels and castors are available in a variety of different designs. The function and quality of a castor or wheel depends on both the overall concept and the individual details.
Подробнее

Workshop trolleys: Find suitable castors

In a workshop, cumbersome and heavy tool components are constantly transported from place to place. A workshop trolley ensures a high level of comfort and efficiency. 
Подробнее
Вернуться на главную
TENTE SIA
Lapegles, Stūnīši
Olaines novads
LV -2117
Latvia
Правовые основы
  • Правовые основы
  • Заявление о конфидициональности
  • Основные условия и сроки
  • Условия эксплуатации
  • Инструкция по установке
  • Ответственность за качество
  • Whistleblower system
  • Change Privacy Settings
Контакты
  • Контакты
  • Career
  • Newsletter
Поставщик
  • Закупки
  • Правила и условия покупки
  • Портал поставщиков
Социальный
Copyright © 2026 by TENTE International GmbH. All rights reserved. Designed by TENTE International GmbH
Выберите местоположение

Africa

Asia

Australia

Europe

North America

South America

Egypt Предлагаемые
Morocco Предлагаемые
South Africa Предлагаемые
Armenia Предлагаемые
Azerbaijan Предлагаемые
Bahrain Предлагаемые
China Предлагаемые
Hong Kong Предлагаемые
India Предлагаемые
Indonesia Предлагаемые
Israel Предлагаемые
Japan Предлагаемые
Jordan Предлагаемые
Kazakhstan Предлагаемые
Malaysia Предлагаемые
South Korea Предлагаемые
Saudi Arabia Предлагаемые
Singapore Предлагаемые
Taiwan Предлагаемые
Thailand Предлагаемые
Philippines Предлагаемые
United Arab Emirates Предлагаемые
Australia Предлагаемые
Austria Предлагаемые
Belarus Предлагаемые
Bulgaria Предлагаемые
Belgium Предлагаемые
Czechia Предлагаемые
Croatia Предлагаемые
Denmark Предлагаемые
Estonia Предлагаемые
Finland Предлагаемые
France Предлагаемые
Germany Предлагаемые
Greece Предлагаемые
Georgia Предлагаемые
Hungary Предлагаемые
Italy Предлагаемые
Iceland Предлагаемые
Ireland Предлагаемые
Luxembourg Предлагаемые
Latvia Предлагаемые
Lithuania Предлагаемые
Moldova Предлагаемые
Netherlands Предлагаемые
Norway Предлагаемые
Poland Предлагаемые
Portugal Предлагаемые
Romania Предлагаемые
Switzerland Предлагаемые
Spain Предлагаемые
Slovakia Предлагаемые
Serbia Предлагаемые
Sweden Предлагаемые
Türkiye Предлагаемые
United Kingdom Предлагаемые
Ukraine Предлагаемые
Belize Предлагаемые
Canada Предлагаемые
Dominican Republic Предлагаемые
Guatemala Предлагаемые
Jamaica Предлагаемые
Panama Предлагаемые
Puerto Rico Предлагаемые
United States Предлагаемые
Argentina Предлагаемые
Bolivia Предлагаемые
Brazil Предлагаемые
Costa Rica Предлагаемые
Chile Предлагаемые
Colombia Предлагаемые
El Salvadore Предлагаемые
Ecuador Предлагаемые
Honduras Предлагаемые
Mexico Предлагаемые
Nicaragua Предлагаемые
Paraguay Предлагаемые
Peru Предлагаемые
Uruguay Предлагаемые
Venezuela Предлагаемые
Запрос успешно отправлен
Запрос не был отправлен — произошла ошибка. Повторите попытку.