Grâce à sa passion pour l’innovation et à sa vaste offre de produits, Barco peut se targuer d’occuper une place de premier plan sur le marché depuis des décennies.
L’entreprise, située à Courtrai, met au point et produit des technologies d’affichage pour les secteurs des médias et du divertissement, du cinéma numérique, de la sécurité et de la surveillance, de l’imagerie médicale, de la réalité virtuelle et de la simulation, parmi d’autres. C’est en TENTE qu’elle a trouvé le partenaire idéal pour développer une solution novatrice et révolutionnaire afin de déplacer de lourdes charges sans difficultés.
La situation
Barco dispose d’un stock considérable de matériel lourd qu’elle doit régulièrement déplacer. Jusqu’ici, elle utilisait des chariots, difficiles à manœuvrer et peu flexibles. Son personnel, contraint de conduire fréquemment ces chariots dans des allées étroites, se plaignait souvent de douleurs physiques, comme des maux de dos et des raideurs articulaires. Barco s’est donc mise en quête d’une méthode de travail plus efficace et plus saine, et a trouvé en TENTE le partenaire qu’elle cherchait. Ce développeur et fabricant expérimenté de roues et de solutions de mobilité évoluées possédait l’expertise requise pour mettre au point des systèmes innovants capables de relever les défis de Barco.


Le défi
Le poids des chariots de Barco peut atteindre 150 kg, ce qui réduit considérablement leur manœuvrabilité et provoque des douleurs physiques chez le personnel. Il était devenu urgent d’améliorer l’ergonomie. La solution proposée par le fabricant de chariots étant encombrante et chère (jusqu’à 3000€ par chariot), il a vite été clair qu’il fallait trouver une approche plus innovante. Et c’est là que notre expertise est entrée en jeu.
TENTE a proposé d’installer un système d’entraînement électrique facile à monter sous les divers chariots de Barco: l’E-Drive! De son côté, Barco a imaginé un prototype de chariot sur lequel l’E-Drive pouvait être monté. Ce petit chariot se fixe facilement en dessous de tous les chariots existants, malgré leur diversité. Un bel exemple de collaboration réussie et de volonté commune d’améliorer les conditions de travail et l’efficacité opérationnelle.
L’E-Drive, le système d’entraînement électrique innovant de TENTE, offre une autonomie de 8 heures avec une seule charge. Il ajoute au chariot une cinquième roulette puissante spécialement conçue pour déplacer des charges lourdes sans effort.
Les commandes, situées au niveau de la poignée du chariot, permettent de l’orienter dans toutes les directions, ce qui optimise sa manœuvrabilité. Le système de roue rabattable améliore également l’ergonomie et la flexibilité : finis les maux de dos et les douleurs articulaires.
Ce partenariat entre Barco et TENTE illustre à merveille les fruits de l’innovation et de la collaboration combinées. Il se caractérise par une recherche continue des solutions les plus efficaces, par l’analyse commune de ce qui fonctionne et de ce qui doit être amélioré. Plus important encore, ce partenariat contribue à un monde meilleur et plus ingénieux.
"Sans le prototype de TENTE, nous n’en serions certainement pas là où nous en sommes aujourd’hui. L’E-Drive de TENTE est devenu un maillon essentiel dans le fonctionnement général de Barco et un atout fantastique pour le bien-être de notre personnel."
Jo Voet, Engineering Technician chez Barco

Il est devenu incroyablement facile de déplacer du matériel lourd avec un chariot grâce à l’E-Drive de TENTE. À l’issue d’une analyse poussée de la situation existante, nous avons pu trouver une solution de mobilité adéquate pour Barco. Nous pouvons faire de même pour vous !
Demandez dès à présent votre étude de mobilité et calculez avec nous comment votre entreprise peut gérer de manière plus rapide, plus efficace et plus saine le transport interne de personnes et marchandises. Découvrez l’impact que TENTE peut avoir sur votre entreprise et faites en sorte que tout marche… comme sur des roulettes avec la solution de mobilité de TENTE.
Vous voulez en apprendre davantage à propos de l’impact de TENTE ? N’hésitez pas à nous contacter par le biais du formulaire suivant et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.