À quoi reconnait-on un bon design ? Aux formes ? Aux coloris ? Aux matériaux ? Très certainement. Mais on le reconnaît avant tout à l’association parfaite de tous ces attributs.
À quoi reconnait-on un bon design ? Aux formes ? Aux coloris ? Aux matériaux ? Très certainement. Mais on le reconnaît avant tout à l’association parfaite de tous ces attributs. C’est exactement l’objectif que poursuivent également nos clients Tolix et Naber. D’ailleurs, ils misent sur la solution parfaite pour l’un de leurs projets prestigieux : la roulette design Linea.
La situation initiale
La société française Tolix Steel Design SAS est un référent en termes de design. Elle fabrique ses tabourets, chaises et armoires métalliques galvanisés depuis 1936 et a su en faire de véritables icônes de style. Quant à Naber GmbH, il s'agit d'une entreprise familiale traditionnelle qui s'est fait un nom en particulier grâce à ses idées innovantes – des idées telles que la cuisine design mobile. Pour la réalisation de ce qu'ils ont appelé "Concept Kitchen", les deux entreprises ont réuni leur expertise et, avec le résultat final de cette collaboration, ont permis une nouvelle évolution sur ce segment de marché.


Une exigence de design maximale
La "Concept Kitchen" est le contraire d'une cuisine intégrée : elle se monte et démonte facilement et se règle sans aucune complication. L’idée était de concevoir une cuisine indépendante qui permet une flexibilité maximale tout en offrant un design harmonieux. Les angles des meubles sont arrondis. Les formes sont douces et agréables. Ainsi, l’équipe de développement a aussi été particulièrement attentive à l’excellence du design lors de la sélection des roulettes. Elles devaient s’intégrer parfaitement au design de la cuisine, être adaptées aux coloris tout en garantissant une grande durabilité. Des exigences pour lesquelles une seule solution est possible : notre roulette design Linea.
La Linea est en harmonie avec la Concept Kitchen de Tolix et Naber grâce à sa couleur et à sa forme parfaitement adaptées. Un facteur crucial ici est le calibrage exact des couleurs du plastique que nous utilisons.
Cela permet d'associer visuellement le meuble et la roulette et ce même si différents matériaux sont utilisés. Cela permet également d'adapter parfaitement la couleur de notre Linea au blanc spécifique des surfaces métalliques peintes.
Ensemble, avec le designer Kilian Schindler qui a créé la cuisine mobile, nous avons développé un adaptateur sur-mesure. Résultat : une transition parfaite entre les composants.
La Linea ne fait pas non de compromis en ce qui concerne la durabilité. Après tout, sa mission est de supporter le poids de lourds appareils de cuisine et de garantir une grande stabilité.
"La Linea personnalisée s’intègre parfaitement dans notre concept de design."
Kilian Schindler, Designer

Nous n’avons pas seulement mis à la disposition de nos clients une roulette adaptée, nous leur avons livré une solution complète. Cela a permis d’obtenir un processus nettement plus efficace. En effet, pour le défi complexe qui consistait à créer une transition parfaite entre la roulette et le cadre de la cuisine, Tolix et Naber ont pu se fier à notre expertise.
Développer le produit ensemble a permis à nos clients d’économiser des ressources précieuses, du temps et de l’argent. En fait, s'il a été possible de créer une telle cuisine mobile c'est grâce à l'élément de connexion que nous avons créer ensemble.