RÉFÉRENCE CLIENT

TENTE et son impact sur MDO Group

Impact op MDO Group


MDO Group est un prestataire de services logistiques, spécialisé dans la construction de rayonnages pour entrepôts et lieux de stockage. Après plusieurs années de croissance continue, MDO a commencé à accomplir un travail différent, inscrit dans le prolongement de son activité de base initiale. La société s’est ainsi lancée dans le déménagement d’entrepôts entiers et tout ce que cette activité implique.

La situation

Un constructeur automobile rencontrait des problèmes avec les roues initiales de ses conteneurs destinés au transport interne et réalisés par MDO.

Ces derniers circulent dans l’ensemble de l’usine et sont reliés comme des wagons.

Dans les virages, le dernier « wagon » se déporte fréquemment, ce qui induit un risque élevé de basculement d'un ou plusieurs conteneurs.

Le défi

Pour y remédier, nous avons d'abord essayé d'équiper les roulettes arrière d’un dispositif de blocage directionnel, permettant de fixer les roues et de transformer (temporairement) les roulettes pivotantes en roulettes fixes.

Cette opération doit toutefois s'effectuer manuellement, de sorte qu'elle était souvent oubliée, avec de nombreux problèmes et risques à la clé.

La solution et les résultats

TENTE a dès lors conseillé un système avec ressorts dans la tête pivotante, afin que la roulette se positionne dans un angle défini et suive parfaitement la trajectoire. La beauté de cette solution est que lorsque le conteneur est décroché, il retrouve la flexibilité qu’offrent les quatre roulettes pivotantes.

Le résultat de cette intervention apparemment limitée est que les conteneurs peuvent désormais être facilement commandés et conduits au bon endroit. Le risque de basculement est également écarté : plus aucune situation dangereuse ne peut survenir.

Le confort de travail a en outre été considérablement amélioré puisque les conteneurs peuvent désormais se déplacer pratiquement sans bruit. Les roulettes qui ne tournaient pas correctement faisaient en effet un sacré vacarme, et provoquaient d’importantes nuisances sonores.

"TENTE est un partenaire inestimable pour MDO à bien des égards, et vice versa."

Peter SPEECKE, CEO MDO Group

Your Image Description

Étude de mobilité

Tous les chariots de transport de MDO Group sont équipés de roues TENTE. À l’issue d'une analyse poussée de la situation existante, nous avons pu trouver une solution de mobilité adéquate pour MDO Group. Nous pouvons faire de même pour vous !

Demandez dès à présent votre étude de mobilité et calculez avec nous comment votre entreprise peut gérer de manière plus rapide, plus efficace et plus saine le transport interne de personnes et marchandises. Découvrez l’impact que TENTE peut avoir sur votre entreprise et faites en sorte que tout marche... comme sur des roulettes avec la solution de mobilité de TENTE.

Nos solutions