E
7 Publicaciones en esta categoría de enciclopediaEl sistema de numeración de pedidos TENTE - claro y simple
                        Para garantizar que pueda encontrar fácilmente las ruedas y soportes correctos para su aplicación, hemos desarrollado un sistema de numeración de pedidos claramente estructurado para nuestros productos.
                    
                
                                                        
                            Electromovilidad en las ruedas
                        
El término electromovilidad se está volviendo cada vez más importante, en parte debido a los constantes desarrollos posteriores en la industria automotriz y otras áreas de tecnología de transmisión, como los vehículos de transporte público y de dos ruedas. 
                    
                
                                                        
                            Elementos de fijación para cada tipo de uso
                        The performance of a castor or wheel depends heavily on the optimum fitting. The type of fitting required is determined by the design of the equipment to which the castors are to be attached. 
                    
                
                                                        
                            Equipment castors for indoor use
                        Equipment castors are lightweight castors with a load capacity of up to approximately 100 kg per castor. These castors are mainly used indoors, for example in the medical sector or in canteens or industrial kitchens. 
                    
                
                                                        
                            Equipping cleaning trolleys with castors
                        Kitchens, canteens, restaurants or even hospitals and hotels are busy every day. The rooms must also be kept clean and tidy – this means stress and hard work for the cleaning personnel. A cleaning trolley is the ideal solution when it comes to keeping the premises clean with as little time and effort as possible. 
                    
                
                                                        
                            Estos factores afectan al ruido de movimiento
                        Estos factores afectan al ruido de movimiento