Consideremos brevemente un ruedas:
Tiene un cierto tamaño de rueda y una cierta altura. Esto último depende de una construcción general inteligente. Y esto es especialmente importante en los hospitales, ya que la seguridad del rodillo no debería ser mayor que el diámetro de la rueda debido a aspectos de seguridad. Pero en realidad es imposible mantener el tamaño óptimo de la rueda y al mismo tiempo reducir la altura total, pero solo en realidad. Porque lo hicimos y proporcionamos el TENTE Linea a nuestro cliente Stiegelmeyer.
La situación de partida
El Grupo Stiegelmeyer se especializa en la fabricación de camas de hospital. Su gama también incluye muebles de hospital. En los hospitales, es importante habilitar una posición de superficie baja para aumentar la seguridad del paciente. Las caídas, especialmente en la edad avanzada, pueden tener serias consecuencias. Para reducir el riesgo de lesiones, los hospitales dependen de camas cuya superficie de cama se puede bajar significativamente.


Depende de la altura
La mitad de los pacientes en los hospitales tienen más de 65 años. En el curso del cambio demográfico, se puede suponer que esta tendencia continuará intensificándose. La prevención de caídas juega un papel crucial. Stiegelmeyer desarrolló la cama de hospital Puro, que permite al personal de enfermería establecer el área de reposo particularmente baja. Los roles de la cama también tienen una influencia decisiva en esto.
Hemos sido un socio confiable de Stiegelmeyer por más de 60 años. Y también en el caso de la cama de hospital Puro, pudimos proporcionar la solución ideal: el rollo de cama de hospital Linea. Su característica sobresaliente: una fijación que apenas es más grande que el tamaño de la rueda. Con un diámetro de 125 milímetros, el rollo tiene una altura total de solo 130 milímetros.
Sin embargo, la seguridad fue solo uno de los factores decisivos en el desarrollo del rollo Linea. Nuestros ingenieros tuvieron que observar todo el entorno del hospital y centrarse en todos los factores decisivos. Estos incluyen el diseño, los aspectos higiénicos, el nivel de ruido y las características de conducción. Por lo tanto, se utilizarondos rodamientos de bolas de precisión, que garantizan un comportamiento de giro extremadamente fácil. La cerradura central no requiere mantenimiento.
Cuando se trata de la apariencia, el color del rollo se puede combinar con los componentes inmediatamente adyacentes y el marco de la cama. La cubierta en el centro de la rueda ofrece más opciones de individualización. Las superficies lisas reducen la absorción de suciedad y son fáciles de limpiar. Y dado que un hospital sirve principalmente como un lugar de descanso y relajación, la identificación y liberación del rol es significativamente más silenciosa que con los productos convencionales.
"Nuestras dos empresas familiares han estado trabajando juntas durante casi 50 años. Eso habla por sí mismo."
Georgios Kampisiulis Kemmler, Director general, y Anja Kemmler, Socio en el grupo Stiegelmeyer

El ruedas Linea permite mejorar significativamente la seguridad del paciente en el hospital. Porque, gracias a su altura total mínima, el personal de enfermería puede ajustar la superficie de descanso para que esté a una altura de solo 28 centímetros. De esta manera, el doble ruedas de Linea contribuye significativamente a reducir notablemente el riesgo de lesiones en los hospitales.
La solución inteligente también garantiza que las características de conducción seanconvincentes en todos los ámbitos. El ruedas ofrece la misma capacidad de carga que losmodelos con una altura total mayor y también garantiza la superación sin esfuerzo de umbrales y baches.
También cumple con los más altos estándares de higiene, brilla a través de una operación particularmente simple y demuestra el tamaño real precisamente por su baja altura.