Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

Stiegelmeyer

Niedrige Rollen für Krankenhausbetten, die sich jeder Theorie widersetzen
Customer_Stiegelmeyer_1
Stellen Sie sich einen Moment lang vor, Sie betrachten eine Krankenbettrolle.
Diese Krankenbettrolle hat eine bestimmte Größe und Bauhöhe. Diese Bauhöhe hängt jedoch von einem intelligenten Design ab. Gerade in Krankenhäusern ist das besonders wichtig, denn aus Sicherheitsgründen darf die Bauhöhe der Rollenbefestigung nicht größer sein als der Raddurchmesser. Theoretisch ist es eigentlich unmöglich, die ideale Radgröße beizubehalten und gleichzeitig die Bauhöhe zu reduzieren. Doch genau das ist uns gelungen – und so konnten wir unseren Kunden Stiegelmeyer mit TENTE Linea ausstatten.

Der Ausgangspunkt

Die Stiegelmeyer-Gruppe ist auf die Herstellung von Krankenhausbetten spezialisiert. Zu ihrem Portfolio gehören auch Krankenhausmöbel. In Krankenhäusern ist es wichtig, eine niedrige Liegeposition der Matratze zu ermöglichen, um die Patientensicherheit zu erhöhen. Stürze können schwerwiegende Folgen haben, insbesondere für Menschen im fortgeschrittenen Alter. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, verlassen sich Krankenhäuser auf Betten, deren Matratzenbasis erheblich, auf ein sehr niedriges Niveau, abgesenkt werden kann.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Auf die Gesamthöhe kommt es an

Die Hälfte aller Patienten in Krankenhäusern ist über 65 Jahre alt. Es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend angesichts des demografischen Wandels noch verstärken wird. Dies macht die Sturzprävention zu einem entscheidenden Faktor. Stiegelmeyer entwickelte das Krankenhausbett Puro, mit dem das Pflegepersonal die Höhe der Matratzenbasis besonders niedrig einstellen kann. Die Krankenhausbettrollen tragen maßgeblich dazu bei, wie niedrig dieses Niveau ausfallen kann.

Unsere intelligente Mobilitätslösung

Wir sind seit mehr als 60 Jahren ein zuverlässiger Partner von Stiegelmeyer. Und auch im Fall des Krankenhausbetts Puro konnten wir die ideale Lösung liefern: die Krankenbettrolle Linea. Ihr herausragendes Merkmal ist eine Befestigung, die kaum höher ist als die Radgröße. Bei einem Raddurchmesser von 125 Millimetern beträgt die Bauhöhe der Rolle insgesamt nur 130 mm. Sicherheit war nur einer der entscheidenden Faktoren bei der Entwicklung von Linea. Für unsere Ingenieure war es auch wichtig, das gesamte Krankenhausumfeld zu berücksichtigen und sich auf alle Einflussfaktoren zu konzentrieren. Dazu gehörten das Design, hygienische Aspekte, die Geräuschentwicklung und die Laufeigenschaften. Dies führte zum Einsatz von zwei Präzisionskugellagern, mit denen sich die Rolle des Krankenhausbetts außergewöhnlich leicht schwenken ließ. Der Zentralfeststeller ist zudem wartungsfrei. Bei der Optik kann die Farbgebung der Flachprofilrolle auf die angrenzenden Bauteile und die Bettrahmen abgestimmt werden. Die Abdeckung in der Mitte des Rades bietet weitere Möglichkeiten, die Rolle individuell zu gestalten. Darüber hinaus verhindern glatte Oberflächen die Aufnahme von Schmutz und sind leicht zu reinigen. Da ein Krankenhaus in erster Linie ein Ort der Ruhe und Erholung ist, arbeitet der Feststell- und Lösemechanismus der Rolle deutlich leiser als bei herkömmlichen Produkten.

Georgios Kampisiulis Kemmler, Geschäftsführer, und Anja Kemmler, Aktionärin der Stiegelmeyer-Gruppe

„Unsere beiden Familienunternehmen arbeiten seit fast 50 Jahren eng zusammen. Das spricht für sich.“

Georgios Kampisiulis Kemmler, Geschäftsführer, und Anja Kemmler, Aktionärin der Stiegelmeyer-Gruppe

Verbesserte Sicherheit

Die niedrige Linea Rolle ermöglicht es, die Sicherheit von Patienten in Krankenhäusern deutlich zu verbessern. Dank ihrer minimalen Bauhöhe kann das Pflegepersonal die Matratzenbasis so einstellen, dass sie nur 28 Zentimeter über dem Boden liegt. Die Linea Doppelrolle leistet damit einen entscheidenden Beitrag, um das Verletzungsrisiko in Krankenhäusern erheblich zu reduzieren. Diese intelligente Lösung stellt außerdem sicher, dass die Laufeigenschaften über die gesamte Linea Produktreihe hinweg überzeugen. Die Krankenhausbettrollen bieten die gleiche Tragfähigkeit wie Modelle mit größerer Bauhöhe und überwinden Bodenschwellen sowie Unebenheiten mühelos. Zudem erfüllen sie höchste Hygienestandards, überzeugen durch eine besonders einfache Betätigung – und zeigen ihre wahre Stärke durch ihre geringe Bauhöhe.