Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

SNCB

Erhöhte Sicherheit auf Arbeitsbühnen mit feststellbaren Lenkrollen
sncb_banner
Jeder, der schon einmal auf einem Stuhl gestanden hat, um eine Glühbirne auszutauschen, weiß genau, wie wichtig ein sicherer Stand ist.
Das Gleiche gilt für industrielle Arbeitsbühnen. Sie sollten leicht zu bewegen sein, aber sie müssen auch standhaft bleiben, wenn jemand an ihnen arbeitet. Genau dafür sind unsere Alpha-Sicherheitslenkrollen gemacht. Unser belgischer Kunde SNCB verwendet sie für seine Arbeitsbühnen, wo sie ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit garantieren.

Der Ausgangspunkt

Die belgische Eisenbahngesellschaft SNCB betreibt verschiedene Wartungshallen für Fahrzeuge. In der Anlage in Arlon sind rund 125 Bahnangestellte mit der Reinigung, Wartung oder Reparatur von Eisenbahnwaggons beschäftigt. Dabei kommen große, mobile, schienengeführte Arbeitsbühnen zum Einsatz, die entlang der Wartungslinie bewegt werden. Die Arbeitsbühnen ermöglichen einen optimalen Zugang zu den einzelnen Fahrzeugbereichen und müssen absolute Stabilität garantieren.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Körperliche Belastung, Gesundheit und Wohlbefinden

Eine der obersten Prioritäten der SNCB ist die kontinuierliche Verbesserung der Sicherheit in der Wartungshalle. Ergonomische Optimierung und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter sind ebenso wichtig. Das Unternehmen will Erkrankungen des Bewegungsapparates vorbeugen, die beispielsweise durch Bücken verursacht werden können. Die Wartungsplattformen müssen so präzise wie möglich in dieses Konzept integriert werden. Sie sollten leicht zu manövrieren sein und den Mitarbeitern einen bequemen und bequemen Zugang zu Fenstern, Außenwänden und allen anderen Fahrzeugoberflächen bieten. Die Plattformen dürfen sich überhaupt nicht bewegen, sobald jemand sie betritt — auch wenn Mitarbeiter mit Hochdruckreinigern oder anderen schweren Gegenständen umgehen. Die belgische Eisenbahngesellschaft suchte daher nach einer Lösung, die diese hohen Anforderungen in vollem Umfang erfüllen würde. Mit den feststellbaren Alpha safety Lenkrollen fanden sie die passende Lösung.

Unsere intelligente Mobilitätslösung

Die Alpha safety feststellbare Rolle verfügt über ein integriertes Feststellsystem, das maximale Sicherheit bei der Arbeit gewährleistet. Ähnlich wie bei Gepäckwagen am Flughafen lassen sich die Rollen nur bewegen, wenn der Nutzer den Bedienhebel des Radfeststellers gedrückt hält. Wird der Hebel losgelassen, werden die Rollen automatisch festgestellt und die Plattform kommt sofort zum Stillstand – felsenfest. Auf diese Weise sorgt Alpha safety für einen sicheren Stand. Dank der hervorragenden Laufeigenschaften der feststellbaren Rolle lässt sich die große Wartungsplattform zudem mühelos in gerader Linie zu den jeweiligen Arbeitsbereichen schieben. Sobald der Bediener den Hebel loslässt und die Wartungsplattform betritt, sind die Rollen festgestellt – und die Plattform bewegt sich keinen Zentimeter. Auch aus ergonomischer Sicht haben wir die Herausforderung betrachtet: Der Hebel zum Lösen des Radfeststellers befindet sich auf Schulterhöhe, ist leicht erreichbar und dadurch komfortabel zu bedienen. Unsere Ingenieure richteten ihren Fokus außerdem auf die unmittelbare Umgebung. Sie stellten sicher, dass die Lenkrollen nicht unbeabsichtigt gelöst werden können – zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter mit einem schweren Gegenstand gegen die Arbeitsplattform stößt oder versehentlich den Bedienhebel berührt. Das Bedienelement und die Bremse sind über einen Seilzug verbunden, der durch ein Stahlrohr vor Beschädigungen geschützt ist. Die zum Betätigen des Hebels erforderliche Kraft wurde so präzise eingestellt, dass ein unbeabsichtigtes Lösen der Feststellung ausgeschlossen ist.

Yves Hénoumont, Technischer Dienst, SNCB

„TENTE Alpha safety ist eine Lösung mit integriertem Gesundheits- und Arbeitsschutz.“

Yves Hénoumont, Technischer Dienst, SNCB

Maximale Arbeitssicherheit und Ergonomie

Dank Alpha wurden die Sicherheit, der Gesundheitsschutz und die Sicherheit in der Wartungshalle der SNCB merklich verbessert. Die großen Wartungsplattformen lassen sich leicht bewegen, sind aber absolut unbeweglich, sobald die Mitarbeiter den Verriegelungsgriff lösen und auf die Plattform treten. Selbst wenn sie mit schwerem Gerät arbeiten, bleibt die Wartungsplattform stabil, stationär und sicher.