有一个组件属于残疾人治疗椅的基本功能:安全。
无论是在移动还是静止时,使用者及其护理人员都必须能够依靠助行器。因此,我们仔细研究了客户舒赫曼制造的治疗椅,并借助定制的TENTE Linea safety锁定椅脚轮,进一步提高了其安全性。
起点
舒赫曼有限责任公司KG 开发辅助工具,帮助残疾儿童和年轻人更轻松、更舒适地参与日常生活。对于哈斯伯根的专家来说,安全性和轻松的操作尤为重要。
寻找完美的蓖麻
舒赫曼的助行器为包容性做出了重要贡献。在公司的步行训练器、三轮车和治疗椅的帮助下,儿童和青少年可以更自由地四处走动,与他人一起玩耍,舒适地一起学习。该领域的成就之一是Madita-Fun治疗椅。它具有可单独调节的座椅单元,也可以用作高脚椅,为儿童提供行动支持。我们的任务:提供智能医用脚轮解决方案,进一步改善机动性和人体工程学,同时确保最高的安全水平。
我们的智能出行解决方案
我们的 Linea safety 双轮脚轮提供了一种完全根据舒赫曼要求量身定制的解决方案,非常适合 Madita-Fun 治疗椅。其毫不妥协的质量永远给人留下深刻的印象。它还有各种尺寸可供选择,并具有可靠的脚轮锁定系统。当用户操作锁定杆时,椅子脚轮可以开始运动。
当用户松开杠杆时,医用脚轮会自动立即停止。但是,在我们将锁定脚轮安装到 Madita-Fun 上之前,我们首先将注意力集中在其他方面:即大局。在这里,我们问自己:我们的双轮脚轮如何提高治疗椅的整体用户友好性?我们怎样才能进一步提高安全性和灵活性?最后,我们如何才能促进儿童和青少年的独立性并改善他们的活动能力?
我们与舒赫曼密切合作,找到了这些问题的答案,并根据年轻用户的需求调整了Linea safety锁定旋转脚轮。开发人员专门设计了杠杆,以符合人体工程学的方式锁定和解锁脚轮,使其更易于使用。最重要的是,我们确保这种智能解决方案提供最高水平的可靠性。例如,如果鲍登线断裂,即使在高达 10% 的斜度上,椅子也需要安全地保持在原位。
托尔斯滕·舒赫曼,舒赫曼有限责任公司总监千克
“腾德完全理解我们的安全要求——并成功实施了这些要求。”
托尔斯滕·舒赫曼,舒赫曼有限责任公司总监千克
永远安全
我们的Linea safety医用脚轮赢得了年轻用户的信任以及父母和看护者的信任。它确保残疾儿童和青少年能够充满信心地参与日常生活。符合人体工程学设计的杠杆用于锁定旋转脚轮,触手可及,操作毫不费力。 操作后,可以将治疗椅拉到桌子或玩具上,然后轻松地再次推开。松开杠杆后,椅子会立即停下来。这就是我们的 Linea safety 椅子脚轮如何确保随时随地提高机动性,以及最高的安全水平。