跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

P. Lindberg Industri A/S

超重型脚轮可承载 108 米长的转子叶片
p_lindberg_industri_banner
风力涡轮机的转子叶片重量超过 50 吨,相当于九头完全长大的大象。但是我们的双轮脚轮 Omikron 可以应付。
我们的丹麦客户 P. Lindberg Industri A/S 生产用于运输的手推车,这些手推车也必须能够承受这种承重能力。这种手推车用于生产风力涡轮机叶片。转子叶片不仅需要轻松旋转,而且手推车本身也必须可以移动。腾德脚轮能承受这样的重量吗?是的,当然!

起点

风力发电是增长特别快的能源生产方式之一,占全球可再生能源的六分之一。随着气候变化的加剧和可再生能源变得越来越重要,风力涡轮机制造商继续建造越来越大的涡轮机。尤其是海上风力涡轮机,即位于沿海的风力涡轮机,在过去的25年中一再创下规模记录。这些不断增加的尺寸使涡轮机能够产生更多的能量。长度为 108 米的转子叶片属于即使在生产过程中也需要特殊安全的物品。因此,P. Lindberg Industri A/S公司在其运输手推车中采用了腾德的特殊重型脚轮。这些脚轮均可承受高达 20 吨的重量,适用于风力发电行业中的各种运输手推车。

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

运行平稳,质量高

P. Lindberg Industri A/S 向全球的国际客户交付运输手推车,包括印度、中国、巴西、土耳其、西班牙和法国等国家。每台风力涡轮机都包含三个转子叶片。它们是由多层玻璃和碳纤维材料(即塑料和树脂)通过复杂的工艺生产的。员工将这些层放入模具中,然后在烘烤过程中将其固化。刀片的生产可能需要几天时间。下一步,将转子叶片抬到运输手推车上,在那里对其进行进一步加工并赋予表面光洁度。由于运输车将在生产车间内四处移动,因此脚轮必须平稳运行,质量上乘,经久耐用。

我们的智能出行解决方案

如今,腾德 Omikron 产品系列的特殊脚轮已用于林德伯格工业公司最大的运输手推车。较小的脚轮直径为 500 毫米,皮重为 200 千克。大型双轮脚轮的车轮直径为 600 毫米,脚轮的皮重为 380 千克。因此,它像自行车车轮一样大,重达三只完全长大的雄性猩猩。这种超重型脚轮可以承受更多负荷:动态负载能力恰好为 20,000 千克。动态负载能力显示脚轮在行驶时可以承受的负载量。 腾德 Omikron 双轮脚轮具有非常高的承载能力,同时运行特别平稳。但是,这么大的脚轮怎么能顺利运行呢?这些特性源于聚氨酯胎面的质量、所使用的精密滚珠轴承和双轮脚轮的设计。
拉斯·汉森,P. Lindberg Industri A/S 管理合伙人

拉斯·汉森,P. Lindberg Industri A/S 管理合伙人

“在生产转子叶片时,我们很自豪能够通过手推车为气候保护做出贡献。我们的供应商 TENTE 凭借其可靠性和重型脚轮的质量为我们提供支持。”

拉斯·汉森,P. Lindberg Industri A/S 管理合伙人

风力发电行业的供应商:我们对气候保护的贡献

P. Lindberg Industri A/S 的运输手推车由多达 1,000 个独立零件组成。在合并转子叶片和手推车时,详尽的工程图纸可确保稳定而精确的配合。焊工在焊接大量接缝时格外小心。对焊缝进行非破坏性测试可确保质量,因为有了这样的重量,事故将是毁灭性的。就像生产转子叶片一样,由于所有手推车都是定制的,因此需要大量的手工工作。 腾德还特别关注其蓖麻生产的高质量。在自己的专业焊接工程师的支持下,在腾德产品开发人员和焊接专家的合作下,我们特别注意确保部件生产过程中的工作质量。在实验室和公共测试机构进行的大量测试和试验确保了腾德超重型脚轮的质量。P. Lindberg Industri A/S 和 TENTE 本着信任精神合作已有 20 年了。两家公司共同朝着未来的行业迈进,为风力发电行业做出了贡献。