跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CHEP

创新的托盘脚轮如何极大地改善物流——这一切都是靠自己实现的
chep_banner (2)
在小商店里,每一英寸都很重要。我们的旋转脚轮可以提供帮助。
店主一直在寻找可以节省空间和工作的解决方案,例如我们为客户CHEP的轮式展示平台开发的特殊脚轮。该系统与自调脚轮配合使用,不仅可以更轻松地堆叠平台,而且最重要的是,可以提高日常销售的灵活性和效率。

起点

CHEP是一家供应链解决方案的全球提供商,为60多个国家的消费品、新鲜食品、饮料、制造和零售行业提供服务。CHEP提供广泛的物流和运营平台以及支持服务,旨在提高绩效和降低风险,同时改善环境可持续性。 CHEP的12,500名员工和约3亿个可重复使用的平台(托盘和容器)提供全面的覆盖范围和卓越的价值,而这反过来又为宝洁、Sysco、凯洛格和雀巢等全球品牌的500,000多个客户接触点提供了支持。CHEP隶属于Brambles集团,该集团的投资组合运营商包括为全球新鲜食品供应链提供可重复使用塑料容器(RPC)的领先供应商IFCO,以及为汽车行业服务的专业集装箱物流业务。

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

优化零售贸易流程

越来越多的消费者更愿意在他们居住的小便利店购物,而不是去城郊的超市。但是,这些商店的销售和存储区域空间很小,几乎不可能使用大型托盘车或欧洲托盘。出于这个原因,CHEP开发了一种可移动的四分之一托盘,它可以完美地适应便利店的有限空间并优化内部物流流程:所谓的推车。 其智能设计保证了货物在狭窄的过道中非常容易地移动,并允许在销售点灵活展示和快速补货。对于这种补货和销售解决方案,CHEP 一直在寻找安静的锁定脚轮,既能保证安全、易于操作,又能在使用后快速稳定地堆叠平台。对于全球市场领导者来说,这是至关重要的。在全球范围内储存、运送和收集数百万个托盘是一项巨大的物流挑战,必须顺利应对——多亏了我们的支持,现在的情况就是如此。

我们的智能出行解决方案

我们的第一个想法是:四分之一托盘需要一个由两个旋转脚轮和两个固定脚轮组成的完整系统。第二:传统的旋转脚轮在抬起时会扭曲,这使得轮式展示平台的堆叠变得更加困难。车间工作人员每次都要用手拉直脚轮。除此之外,轮式展示平台有可能以一定角度堆叠,从而增加发生事故的风险。因此,我们的工程师开发了一种特殊的设计。它包含弹簧,使脚轮在每次运动后都能自动恢复到笔直位置。 下一步,我们与CHEP合作,调整托盘脚轮固定装置以适应平台,以确保平稳堆放。此外,两个旋转脚轮之一上的锁可防止客户意外移动托盘,从而降低发生事故的风险。对我们来说,研究其他关键问题也很重要:我们如何才能保证最佳的用户友好性?以及我们如何改善对齐度以简化工作呢?答案在于我们的托盘脚轮的配色方案。固定脚轮配有灰色轮子,旋转脚轮配有蓝色轮子,这是一种易于使用的系统,可防止混淆并确保快速对齐。 但是,在开发这些脚轮时,我们不仅从商店内部的用途来看待它们,还从车间外部的用途来看待它们。毕竟,这些平台是用卡车到达的,然后从那里驶向商店——就在清晨的时候沿着人行道行驶。因此,出色的隔音效果至关重要。作为一家经验丰富的静音脚轮制造商,我们能够轻松应对这一挑战。
丹尼尔·洛佩兹·乌兰,CHEP 欧洲产品管理和创新总监

丹尼尔·洛佩兹·乌兰,CHEP 欧洲产品管理和创新总监

我们与腾德的密切合作显著提高了CHEP移动显示平台的创新水平。我们的客户受益于一个简单、高效的解决方案,该解决方案可以降低处置成本,并显著提高销售点的安全性和营业额,尤其是在空间有限的便利商店中。”

丹尼尔·洛佩兹·乌兰,CHEP 欧洲产品管理和创新总监

节省大量时间和高效的供应链

由于将固定和可锁定的旋转脚轮与自动对齐功能相结合,在任何情况下销售点轮式展示平台的使用都大大简化了。 制动器是关键元素,可提高运输和交付到销售区域期间的安全性。在员工不断搬运托盘的小商店中,这种特殊的设计节省了大量时间,从而定义了全新的效率水平——从精确搬运到可靠的展示再到快速装货。除了为日常销售带来直接好处外,该解决方案还对CHEP产生了决定性的影响:改善全球物流流程。简而言之,小型托盘脚轮可实现极大的优化。由于具有自校准功能,轮式显示平台现在可以更快地堆叠,更安全地存储,更快地交付。 因此,我们的解决方案改善了全球供应链的所有领域。 当我们处于全球层面时:我们还能够说服CHEP相信我们有能力在国际层面上做到这一点。我们的员工遍布五大洲,提供全球服务,使我们能够快速灵活地对每项要求做出反应。