Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

RCN

Безопасно в условиях МРТ: медицинские ролики без содержания металла
rcn_banner
Любой, кто уже прижал магнит к монете, знает, какие силы можно использовать.
Изображения МРТ в больнице аналогичны. Для получения диагностических изображений тела устройство генерирует сильные магнитные поля. Поэтому в некоторых зонах МРТ разрешено использовать только устройства и мебель, не содержащие магнитных компонентов. По этой причине наш заказчик RCN производит специальные продукты для МРТ и использует ролик, полностью не содержащий металлов и отвечающий высоким стандартам безопасности: пластиковый ролик TENTE Levina scan.

Отправная точка

RCN MEDIZIN- UND REHATECHNIK GMBH разрабатывает широкий спектр продуктов для ежедневного ухода. К ним относятся табуретки для душа, инвалидные коляски и ходунки. Компания также предлагает немагнитные стулья, инфузионные подставки, кушетки и полки. Они особенно рекомендуются для использования в области магнитно-резонансной томографии или, короче говоря, МРТ. Компания производит вспомогательные средства для ухода за больными уже более 30 лет и насчитывает около 100 сотрудников на заводах в США и Германии.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Особые требования

Устройство МРТ генерирует изображения с высоким разрешением и не подвержено воздействию радиации. Во время томографии генерируются электромагнитные поля, сила которых измеряется в теслах Тесла. Аппараты МРТ мощностью до трех Tesla являются стандартным оборудованием в больницах. Для большей точности деталей врачи все чаще используют устройства с более высокими значениями Тесла, которые также создают более сильные магнитные поля. Это означает, что: магнитные предметы запрещены в непосредственной близости от аппаратов МРТ. Из-за огромных сил притяжения они представляют угрозу для персонала и пациентов. Поэтому RCN разрабатывает медицинскую мебель, которая бескомпромиссно отвечает строгим требованиям в этой области. Эта мебель изготовлена из стандартных белых пластиковых трубок и обладает отличительными характеристиками. RCN производит изделия из пластика и латуни для МРТ до трех Tesla. Колесики, содержащие этот металл, также используются в этой линейке Tesla. Латунь используется для шариковых подшипников и крепежных приспособлений. Однако для экзаменов от семи Tesla требования к одобрению мебели и оборудования представляют собой серьезную проблему: даже немагнитная латунь запрещена. В некоторых странах у них есть специальные защитные ворота, которые подают сигнал тревоги при обнаружении остаточного магнетизма и используются даже перед входом в зоны МРТ. Поэтому RCN также производит цельнопластиковые изделия, не содержащие металлических компонентов. Чтобы эти инфузионные подставки, диваны и кресла обеспечивали безопасную мобильность, компании RCN требуются колесики, отвечающие высоким требованиям для этого использования.

Наше интеллектуальное мобильное решение

Для особо мощных МРТ мощностью от 7 Тесла мы разработали специальный вариант нашего МРТ castor Scan Levina для RCN с полной блокировкой. Самое замечательное в этом решении: нам удалось обойтись без латуни даже в монтажных приспособлениях и, в частности, в шарикоподшипниках этого ролика МРТ. Он полностью состоит из компонентов, которые на 100 процентов состоят из пластика. Таким образом, ролик с полной блокировкой Levina scan не обладает остаточным магнетизмом и гарантирует высочайший уровень безопасности при МРТ. По сравнению с растворами, содержащими латунь, он обладает большей несущей способностью и может выдерживать вес до 80 кг. Чтобы обеспечить еще большую безопасность и стабильность, мы также провели индивидуальные адаптации. Стебли ролика адаптированы к размеру стандартных пластиковых трубок RCN. Кроме того, мы закрепили ролик Levina scan MRT пластиковым винтом на раме, чтобы стержень не мог перекрутиться. Колесик доступен в размерах 100 и 125 миллиметров в виде простого поворотного ролика или поворотного ролика с полным замком.
Фолькмар и Майкл Юнг, управляющие директора RCN.

Фолькмар и Майкл Юнг, управляющие директора RCN.

«Levina scan — это 100% синтетический материал и 100-процентная безопасность».

Фолькмар и Майкл Юнг, управляющие директора RCN.

Международные преимущества и различные приложения

Благодаря Levina scan у RCN есть идеальный кастор для использования МРТ. Несмотря на то, что он полностью изготовлен из пластика, он обладает превосходной несущей способностью и обеспечивает максимальную безопасность. Благодаря своим свойствам он также подходит для кабинетов МРТ, в которых используются замки для металлоискателей. Решение также предлагает ценные преимущества для международного бизнеса RCN. В каждой стране есть свои правила, регулирующие использование продуктов в условиях МРТ. Касторка Levina scan MRT полностью не содержит металлов и может использоваться по всему миру без каких-либо ограничений, а это означает, что больше нет необходимости в тщательном изучении национальных нормативных требований. RCN может использовать пластиковый ролик не только в зоне МРТ, но и в исследовательских центрах или на выходах безопасности в аэропортах.