Магнитно-резонансная томография (МРТ) - это метод визуализации, используемый для медицинской диагностики. Он генерирует сильные магнитные поля и переменные магнитные поля. Это предъявляет особые требования к сканеру и всем его компонентам, а также к другим объектам в комнате. Например, ролики должны обладать определенными свойствами, если они должны использоваться вместе с МРТ-сканерами.
Важнейшим предъявляемым к роликам требованием является то, что они должны быть немагнитными. Использование магнитных роликов вызвало бы возмущение магнитного поля, что привело бы к невозможности выполнения процедуры. МРТ-сканеры генерирует магнитное поле с плотность магнитного потока до 3,0 Тл (Тесла). То есть, ролики должны быть пригодны для работы в магнитном поле такой напряженности.
Другими важными факторами являются гибкость и устойчивость. Ролики должны обеспечивать легкий ход, быстрое и легкое перемещение в нужное положение. При этом чрезвычайно важно, чтобы МРТ-сканер можно было неподвижно зафиксировать в строго определенном положении: любые паразитные смещения делают изображения со сканера непригодными для использования, поэтому их следует исключить.
Ролики TENTE Linea для медицинского оборудования
The Серия TENTE Linea   идеальное решение для медицинских устройств, таких как МРТ-сканеры. Эти ролики обеспечивают простоту и легкость маневрирования, надежную и быструю фиксацию в заданном неподвижном положении за счет активируемой одним движением стопорной системы. Они могут применяться в составе как закрытых, так и открытых МРТ-систем, таких как мобильные сканеры C-arm.
Мы будем рады поработать вместе с вами над разработкой специальных решений, отвечающих именно вашим специфическим требованиям. Свяжитесь с нами!
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE-ROLLEN GMBH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Германия
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com