Case study
La collaboration entre TENTE et Deltarack: tout se déplace sans effort avec les roulettes de qualite adéquate
Deltarack, un fournisseur de premier plan en chevalets de transport et chevalets pour verre modulaires en bois, basé à Hoogstraten, a récemment élargi sa gamme de produits au domaine des chariots. La décision de développer également des chariots a représenté une étape innovante, en dotant le produit existant de mobilité par l'ajout de roulettes. Cela a ouvert la porte à une quête passionnante pour un fabricant de roulettes spécialisé.
Deltarack s'est spécialisé dans le développement et la production de solutions avancées pour le transport et le stockage de divers types de matériaux en plaques. Les clients ont la possibilité de configurer leur chevalet de transport en bois idéal selon leurs désirs à l'aide d'un configurateur.
Cette approche attire différents secteurs car elle permet d'adapter le chevalet au produit spécifique à transporter. Deltarack se distingue par son concept modulaire innovant, offrant aux clients un kit à monter soi-même. Ainsi, ils ont la liberté d'assembler leur chevalet de transport sans effort, un processus heureusement perçu comme un jeu d'enfant.
Dans le but de simplifier davantage le transport pour ses clients, Deltarack a élargi sa gamme avec des chariots spécialement conçus. Ces chariots sont basés sur les châssis de transport existants, mais sont désormais équipés d'un plateau à roulettes. Comme ces chariots sont utilisés dans divers secteurs où le transport (lourd) est souvent impliqué, il était crucial que les roulettes puissent supporter un poids considérable.
Pour simplifier le choix pour les clients, Deltarack a décidé de limiter le nombre d'options de roulettes, et c'est ainsi que la quête pour une roulette universelle a commencé. Comment un fabricant commence-t-il une telle quête pour la bonne roulette ? En invitant différents fabricants, en écoutant leur histoire et en faisant ensuite le bon choix. Dès le début, le choix de TENTE était clair comme étant le partenaire optimal.
Téléchargez le livre blancTENTE n'a pas seulement écouté attentivement Deltarack, mais a également proposé les solutions de roulettes parfaites ! La roulette Alpha, avec une capacité de charge allant jusqu'à 350 kg, dotée d'une bande de roulement élastique et équipée d'un frein, s'est avérée être la plus adaptée pour l’utilisation sous les chariots à plaques de Deltarack.
Les entreprises ont le choix entre la roulette Alpha de 125 mm et la roulette Alpha de 160 mm, où la capacité de charge augmente avec le diamètre. Cette flexibilité séduit un large éventail de secteurs et résulte en une clientèle variée !
Avec la récente augmentation de nouveaux fabricants sur le marché des roulettes, en particulier en provenance d'Asie, Deltarack a dû réexaminer si leur choix initial de roulettes était toujours le bon. La conclusion reste cependant inchangée : TENTE demeure le choix idéal et privilégié pour Deltarack.
Jan Servaes, fondateur de Deltarack
Pas de chariot sans roulettes et surtout : pas de chariot à plaques Deltarack sans les roulettes TENTE. À l’issue d’une analyse poussée de la situation existante, nous avons pu trouver une solution de mobilité adéquate pour Deltarack. Nous pouvons faire de même pour vous !
Demandez dès à présent votre étude de mobilité et calculez avec nous comment votre entreprise peut gérer de manière plus rapide, plus efficace et plus saine le transport interne de personnes et marchandises. Découvrez l’impact que TENTE peut avoir sur votre entreprise et faites en sorte que tout marche… comme sur des roulettes avec la solution de mobilité de TENTE.
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgique
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com