Qui produit 90 000 lits d’hôpitaux par an et effectue des livraisons dans 100
pays doit pouvoir se fier à une chose : une efficacité maximale.
Qui produit 90 000 lits d’hôpitaux par an et effectue des livraisons dans 100 pays doit pouvoir se fier à une chose : une efficacité maximale. C’est exactement la raison pour laquelle nous livrons notre client LINET sur son site de Tchéquie toujours Just-in-Time et nous lui offrons ainsi un triple effet "moins-c’est-plus" : pour le stockage, l'immobilisation et les frais. Mais par contre, un surplus de flexibilité, de rentabilité et de productivité.
La situation initiale
La multinationale LINET Group SE fabrique des lits pour les hôpitaux et les maisons de repos. Elle propose également une large gamme de produits pour les organismes de soins ainsi que de meubles médicaux pour les hôpitaux et les établissements de santé. LINET tient à utiliser les roulettes TENTE pour ses différents produits qui sont fabriqués dans l'usine de production basée en République Tchèque.
Chaîne de montage et petites séries
Pour sa fabrication, LINET a un objectif clair : éviter la surproduction ainsi que les longues durées d’entreposage. Pour contrôler ses processus, l’entreprise mise donc sur le système de gestion Kanban. Celui-ci permet de produire de manière très flexible en fonction des commandes et de la quantité demandée. Une procédure au cours de laquelle les différentes étapes s’imbriquent de manière fluide et sans retard. Il faut donc livrer à LINET uniquement les roulettes qui sont vraiment nécessaires à l‘instant T. Avec la grande diversité de lits, de fauteuils et de tables d’appoint et les quantités de production très variées, cela n’est pas une tâche aisée. Mais pas de quoi nous mettre en difficulté.
Nous travaillons en étroite collaboration avec LINET depuis 1992. Nos collaborateurs en République Tchèque sont connectés au système de gestion des marchandises de LINET ce qui permet d'améliorer ses processus de production. En effet, grâce à ce système nous pouvons déterminer avec exactitude quelles roulettes sont actuellement en rupture de stock et quelles sont celles utilisées en production.
Chaque jour notre équipe vérifie les produits qui ont quitté l'entrepôt LINET et qui nécessitent par conséquent d'être réapprovisionnés – et ce dans les moindres détails :
Quels types de roulettes sont nécessaires ? Quelle sont les spécifications techniques ? Quelle taille, couleur et matériau sont requis ? Nous pouvons répondre avec flexibilité aux différentes demandes tout en garantissant une livraison rapide et ce même pour de grandes quantités. Par ailleurs, grâce à notre étroite collaboration, LINET bénéficie d'un autre avantage : la sécurité de la planification. En effet, nous avons la possibilité de prévoir précisément le besoin en roulettes annuel de LINET dans tous les segments de son offre et d'orienter notre production, notre montage et notre stockage en fonction de ces prévisions.
Notre contribution à ce projet n'est pas cloisonnée à la logistique. Tout comme LINET, nous proposons une variété de produits impressionnante ce qui nous permet de lui offrir un large choix de roues et roulettes. Grâce à notre vaste gamme de produits, nous pouvons mettre en place la solution la plus adaptée aux exigences du marché médical, à la bonne taille et avec les bonnes caractéristiques.
"TENTE ne nous fournit pas seulement les produits adéquats mais aussi des livraisons toujours Juste-A-Temps."
Zbyněk Frolík, PDG et fondateur du groupe LINET SE
Grâce aux livraisons Juste-A-Temps, les délais de préparation et les stocks de matériaux sont minimisés. De plus, LINET n'a pas besoin de déployer du personnel pour les inventaire mais uniquement pour assurer l'arrivage des marchandises. De cette façon, l’efficacité des processus est nettement augmentée.
L’entreprise a considérablement diminué ses immobilisation et réalise des économies de coûts de gestion de stocks et de personnel.
Le temps consacré aux passations de commandes est réduit au minimum. Nous apprécions cette relation d'affaires basée sur la confiance qui permet notamment à LINET de bénéficier d'une meilleure productivité, comme en témoigne un processus de fabrication extrêmement efficace.