Quand un supermarché est livré avec des roll conteneurs, cela peut vite devenir bruyant. Mais cela ne devrait pas être le cas.
Après tout, un bruit intense ne perturbe pas seulement la tranquilité des individus, il impacte aussi leur santé lorsqu'il atteint un certain seuil. C'est pourquoi le spécialiste de la logistique GEBHARDT équipe ses produits de nos roues Duratech silent. Ces roues supportent des charges élevées et sont nettement plus silencieuses que les roues ordinaires. Plus silencieuses de dix decibels, pour être précis.
La situation initiale
Le développement et la production de solutions logistiques efficaces pour le commerce et l'industrie est la marque de fabrique de GEBHARDT Logistic Solutions GmbH. Cette entreprise familiale est gérée avec succès depuis plus de 65 ans et est maintenant dans sa sixième génération. GEBHARDT emploie environ 500 personnes dans le monde sur cinq sites de production et s'est imposé comme le référent sur le marché des solutions de transport et stockage.

Réduction des émissions de bruits
Lors de la livraison dans des supermarchés, des hôtels ou des restaurants, ainsi que lors du transport de marchandises dans des zones résidentielles, les roll conteneurs doivent non seulement supporter des charges élevées, mais ils doivent aussi être aussi silencieux que possible. Peu importe qu'ils soient vides ou chargés, ou qu’ils se déplacent sur un sol irrégulier. Cela vaut surtout pour les livraisons effectuées de nuit et tôt le matin, en effet le bruit des roll conteneurs engendre souvent des plaintes des riverains. Le bruit n’est pas seulement une nuisance. En effet, il impacte également la santé des riverains et des employés : un niveau de bruit supérieur à 50 décibels augmente le risque d'hypertension et de problèmes cardiovasculaires. Pour GEBHARDT, la réduction du bruit est un enjeu important et c’est pourquoi l'entreprise prend différentes mesures pour rendre leur roll conteneurs aussi silencieux que possible.
Grâce aux roues Duratech silent, le niveau sonore des roll conteneurs chargés a pu être réduit de dix décibels, ce qui revient à réduire le bruit perçu de moitié.
La capacité de charge, qui est identique à celle des roues conventionelles, n'a absolument pas été impactée. L'astuce : notre Duratech silent est une roue hybride. Elle est composée d'un corps de roue et d'un bandage en polyamide avec un anneau en caoutchouc élastique intercalé entre les deux.
Cela nous permet de combiner les avantages d'un bandage dur avec ceux d'une roue souple. La combinaison des deux plastiques confère des propriétés d'amortissement optimales et réduit ainsi significativement les émissions de bruit.
Cela a aussi convaincu les clients de l'expert de la logistique. La compagnie de commerce de gros Transgourmet, par exemple, mentionne la livraison à faible nuisance sonore des biens dans sa brochure de présentation commerciale et l'utilise comme un gage de qualité. Mais notre coopération avec GEBHARDT ne s'arrête pas uniquement aux bruits de roulage.
Bien sûr, nous avons étudié les challenges de la logistique dans leur globalité et avec notre roue Duratech silent nous avons aussi marqué des points en ce qui concerne la stabilité. En effet, le spécialiste des solutions logistiques met ses produits à l'épreuve pour répondre aux conditions réelles d'utilisation. Il effectue donc des tests intensifs : les palettes fortement chargées surmontent des seuils et des obstacles. Les chariots élévateurs les heurtent. Les roues doivent donc résister au chaud et froid, à la poussière, à l'eau de pluie et ne doivent montrer aucun signe de faiblesse même dans la neige. Nos roues Duratech silent ont passé tous ces tests.
"Depuis plus de 30 ans, nous utilisons l'expertise professionnelle de TENTE."
Norbert Götz, responsable des achats chez GEBHARDT Logistic Solutions GmbH

La roue Duratech silent a une durée de vie deux fois plus élevée que les roulettes conventionnelles qui sont utilisées deux ans en moyenne. En comparaison, la roue Duratech silent est souvent utilisée plus de cinq ans.
Cela permet de réduire les coûts d'achat et de maintenance. C'est aussi une des principales raisons pour lesquelles GEBHARDT compte sur une coopération à long terme avec notre société.