Notre impact sur NewTube
NewTube a vu le jour à Harchies dans le Hainaut (B). Cette entreprise familiale belge fabrique depuis le début des années 90 principalement des produits et accessoires en acier inoxydable destinés aux environnements sensibles, aseptiques et stériles. L’arrivée des nouveaux propriétaires en 2016 a aussi généré un scénario de croissance ambitieux dans lequel TENTE joue un rôle important.
La situation
NewTube fabrique non seulement des connecteurs stériles pour toutes sortes d’appareils, mais aussi des chariots en acier inoxydable qui jouent un rôle essentiel dans cette réussite. Le travail dans les secteurs aseptiques et stériles exige que les trolleys puissent fonctionner dans des conditions extrêmement difficiles, où les roulettes en particulier souffrent beaucoup. En étroite collaboration avec TENTE, une solution a été cherchée et trouvée.


Le défi
Travailler dans des environnements stériles représente souvent de grands défis. Certains produits pharmaceutiques doivent par exemple être traités à des températures très élevées, et les roues peuvent dès lors se décolorer, s’écailler ou s’effriter. Pour éviter cela, TENTE a développé des roues qui résistent aux températures élevées. Ce qui a permis à NewTube d’éviter ces problèmes et de prendre une solide longueur d’avance auprès des principaux acteurs du secteur pharmaceutique.
La collaboration entre NewTube et TENTE n’est pas récente, mais elle est devenue plus fréquente et s’est intensifiée ces dernières années. Non seulement en raison de la qualité et de l’énorme gamme, mais aussi et surtout parce que TENTE aide NewTube au niveau du support accordé aux clients.
Essentiellement en cherchant - de plus en plus souvent - ensemble des solutions innovantes pour les problèmes très spécifiques.
Prenons par exemple le chargement et le déchargement ou encore la préparation de commandes. Aussi étrange que cela puisse paraître, le choix de telle roue, tel matériau particulier ou une infime adaptation au design peut avoir un impact énorme.
Cela entraîne plus d’une fois un gain de temps considérable, un meilleur bien-être et moins d’absence pour l'employé qui utilise les chariots.
"Une telle collaboration permet donc à l’entreprise de gagner du temps et de l’argent, tout en donnant une très bonne impression au client."
Pascal Poivre, CEO de NewTube SPRL
C’est très clair : la collaboration permet à NewTube de gagner du temps et de l’argent, tout en donnant une très bonne impression au client. TENTE augmente ainsi également de manière indirecte les ventes de NewTube. En procédant à une analyse poussée de la situation existante, nous avons pu trouver une solution de mobilité adéquate pour Newtube. Nous pouvons en faire de même pour vous !
Demandez maintenant votre étude de mobilité et calculons ensemble comment votre entreprise peut fonctionner plus vite, plus efficacement et plus sainement en termes de transport interne de marchandises. Découvrez l’impact que TENTE peut avoir sur votre entreprise et tirez-en profit à tous niveaux en adoptant la solution de mobilité de TENTE.