Kundenreferenz
Halbierte Geräuschentwicklung - Und das bei gleichbeibender Traglast
Die Entwicklung und Fertigung effizienter Logistiklösungen für Handel und Industrie sind das Markenzeichen der GEBHARDT Logistic Solutions GmbH. Das Unternehmen wird bereits in der 6. Generation erfolgreich als Familienunternehmen geführt und blickt auf eine traditionsreiche Geschichte von mehr als 185 Jahren zurück. GEBHARDT beschäftigt rund 500 Mitarbeiter an fünf Produktionsstandorten weltweit und konnte sich als Marktführer für Lager- und Transportlösungen etablieren.
Dank ihnen lässt sich der Geräuschpegel eines beladenen Rollcontainers um beachtliche zehn Dezibel verringern, was als Halbierung der Lautstärke wahrgenommen wird.
Davon gänzlich unbeeinflusst blieb die zu konventionellen Rädern identisch hohe Traglast. Der Clou dabei: Bei unserem Syntech handelt es sich um ein Hybridrad. Radkörper und Radbelag bestehen aus Polyamid – der Kern aus elastischem Vollgummi.
Damit vereinen wir die Vorteile einer harten Lauffläche mit den Stärken eines weichen Rades. Die Kombination der beiden Kunststoffe führt zu optimalen Dämpfungseigenschaften und damit zu einer deutlich reduzierten Geräuschentwicklung.
Das überzeugte auch die Kunden des Logistikexperten. So erwähnt das Großhandelsunternehmen Transgourmet die geräuscharme Warenauslieferung in seiner Nachhaltigkeitsbroschüre und stellt sie als besondere Qualität heraus. Doch nicht nur die Laufgeräusche lagen bei unserer Zusammenarbeit mit GEBHARDT im Fokus.
Natürlich betrachteten wir die Herausforderungen in der Logistik ganzheitlich und punkten mit den Syntech-Rädern auch in Sachen Stabilität auf ganzer Linie. Schließlich prüft der Spezialist für Logistiklösungen seine Produkte auf Herz und Nieren und stellt in umfangreichen Tests reale Anforderungen nach: Schwer beladene Rollpaletten bewältigen Schwellen und Hindernisse. Stapler fahren sie an. Die Räder müssen Kälte und Wärme aushalten, Schmutz und Regenwasser trotzen und auch bei Schnee keine Schwächen zeigen. Unsere Syntech-Räder haben all diese Prüfungen bestanden.
Dr. Andreas Sachs, Geschäftsführer von GEBHARDT Logistic Solutions GmbH
Im Vergleich zu hart bestückten Rollen, die im Durchschnitt zwei Jahre im Einsatz sind, überzeugt das Syntech-Rad durch eine mehr als doppelt so lange Laufzeit. Oft ist es bis zu fünf Jahre in Gebrauch.
Das spart Kosten sowohl beim Einkauf als auch bei der Wartung – und ist ein weiterer entscheidender Grund, warum GE BHARDT auf eine langfristige Zusammenarbeit mit unserem Unternehmen setzt.
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +43 676 845 792 200
Fax: +43 2244 205 83
Email: info.de@tente.com