<p><p>不锈钢脚轮具有非常高的质量,并且即使在苛刻的外部条件影响下,也能够持续负载。腾德的不锈钢脚轮采用1.4301钢,也称V2A钢制成。该种钢钢材含有18%的铬,大约8%至10%的镍以及铁。
采用1.4301不锈钢制成的脚轮对各种影响因素都具有非常高的耐受性,如水和湿度,以及各种酸、油脂和强效清洁剂等。由于脚轮具有耐腐蚀性,因此其寿命非常长,并且可以在各种温度范围内使用。其可以用于几乎低至绝对零度的温度下。此外,这种脚轮还可以清洗,这对于那些对卫生有着极高要求的行业至关重要。
不锈钢脚轮的用途
由于不锈钢的特性,这些脚轮非常适合超重负荷的应用。包括具有非常严格的卫生规定的应用。因此,它们主要用于医疗技术以及制药和食品行业。
对于遇到极端温度的情况,可以组合使用不锈钢脚轮和耐热部件。例如,它们可用于面包店或冷藏库。此外,即使在永久性载荷的情况下,这些脚轮仍然耐用且稳定。
联系
您对个性化解决方案感兴趣吗?
与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议
满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。
TENTE Casters (Suzhou) Co., Ltd.
Unit 18, Ousheng Avenue No. 2
215221 Jiangsu
中国
Phone: +86 512 62716390
Fax: +86 512 62716392
Email: sales@tente.com