“电动性”这个术语变得越来越重要,虽然这不仅仅是因为汽车行业和其他驱动技术领域(如两轮和公共交通车辆)的不断发展,但是电力驱动这一主题也推动了各种应用中脚轮和轮子领域的发展。例如,医疗部门、酒店业和物流业都依赖电子操作启动辅助设备。
脚轮的电动性可实现高效驱动
无论何时需要搬运重物,腾德的高效电驱动(E-Drive)启动辅助装置都能提供巨大帮助。无论是用于医疗保健部门,例如医院或 护理病床,还是用于物流公司运输货物——脚轮上的驱动模块都可减少装载和搬运过程中受伤的风险,因为它们显著减少了需要投入的体力。它们还使得在角落和密闭空间的操作的效率变得特别高。交通运输单元的电动性将提高贵公司的健康、安全和生产效率。
在电子支持下开始移动
直流齿轮电机是腾德驱动系统的核心。它的输出被传送到一个驱动轮,使用户能够用更少的体力来移动重物。前后移动负载变得更容易,方向稳定性得到改善,速度可以连续控制。实质上,腾德的电驱动启动辅助装置包括以下组件:电 驱动器、控制单元、操纵杆和电池模块。该系统解决方案也是改造现有运输单元的理想选择。