Customer reference
一个通过减少旧途径开创新途径的解决方案
Esselte Leitz GmbH & Co KG从属于爱可品牌公司,以其文件夹和创意办公用品著称。该公司为客户提供24小时的运送服务:下午1点之前收到的订单当天发送。这要求人员和设备配置的灵活性要求极高;
Esselte Leitz每年运送170万份订单商品,记录600万次货物撤回。这意味着其员工需要处理总重量达40000吨的货物。因此该公司一直努力优化工作条件和拣货效率。
在这种改善过程中,负责人更新了他们的现有拣货理念,引入了所谓的Takt Time系统。在它的帮助下,货物运送的组织协调只需极少工作量。在这个转变过程中,使用电动卡车运输货物的方法也遭到了质疑。
Esselte Leitz想要大幅改善其技术资源的利用率,减少拣货所需的时间。目标是能够在极短时间内增加能力弹性。为此,该公司决定使用他们自己的蒸汽驱动拣货车。因为这些小车装载后重达400公斤,这就需要一种解决方案能够轻松移动和操作重载荷。
沉重的拣货车需要在不累及员工的条件下快速移动。同时,小车应易于操作,且具有良好的机动性。我们从多个角度考察了这个情况,考虑了各种因素:驱动特性、工作过程中的不同要求以及人类工程学。
解决方案:我们的E-Drive flex电驱动系统,通过与Esselte Leitz的紧密合作特别适配形成。该系统配有一个大功率的电机,只需按下按钮即可驱动拣货车。
速度是灵活可变的,向前或向后都可以。员工可以轻松、从容地移动重载。如果不需要辅助,E-Drive flex驱动脚轮会自行停止工作。我们团队改动了控制模块的参数和电池寿命以满足客户的特别需求。同时,我们着眼于整个系统,检查了现有脚轮的优化可能性。超低噪音脚轮的选用接合精密滚珠轴承和天然橡胶制踏板,大幅改善拣货车的驱动特性成为可能。
人类工程学也扮演了重要角色。我们将电驱动的电池充电插头安装在了最合适的工作高度,电驱动系统的控制元件也是按照人类工程学设计且安装在最佳操作位置的。因此Esselte Leitz获得了一套所有组件互相完美契合的完整系统解决方案。
Axel Zühlke,Esselte Leitz物流主管
凭借新的拣货理念,Esselte Leitz员工在工作中要走的距离大大缩减——准确说减少了80%。工业卡车的使用减少也意味着公司在修理、维护和培训成本方面的节约。
另外,E-Drive电驱动系统的高效电池大幅降低了能源消耗。
得益于我们的解决方案和拣货车的完美组合,我们不仅能够改善移动性,还 优化了整个工作过程,减少了运营成本,大幅提升了生产效率。