此种手推车在工业厨房、餐厅和饭店必不可少。大量的食物、餐具、餐用器皿需要不断从一个地方运输至另一个地方。并且通常速度很重要,因为各个步骤密切同步。而脚轮一旦出现问题,整个流程都会出现问题。为了找到适合的脚轮,必须考虑一些基本的情况。</p>
在食物相关区域,卫生是重中之重。相应地,餐用手推车上的脚轮必须要符合卫生规范。这意味着其必须便于清洁,同时能够耐受清洁剂。另一个需要考虑的因素就是驱动舒适性。例如,当手推车经过不平整的地面时,硬质钢脚轮会无法抑制地颠簸。而如果用手推车运输餐用器皿或餐具,产生的卡嗒声会让人极其不舒服。
当手推车需要在所有方向移动,尤其是角落处和通过狭窄过道时,旋转脚轮就具有很大的优势。旋转脚轮使得手推车具有良好的可操作性。为了确保其在必要时还可以安全固定就位,要求脚轮配备有止动机构,以立即将手推车制动。
腾德Levina系列脚轮:供餐手推车的理想选择
腾德Levina系列脚轮是供餐手推车的理想选择,特别适用于不平整和粗糙的地面。脚轮具有轻微的阻尼效果,稳定且易于操纵。同时易于清洁,可符合卫生要求,并且具有出色的回弹性和耐腐蚀性。
您对腾德供餐手推车用Levina系列脚轮有任何疑问吗?请联系我们!如有需要,我们还能制定创新解决方案来满足您的特殊要求。