使用脚轮时,有时需要停下它们。很难想象一个移动陈列架无制动系统,或医院病床脚轮无法锁定的情形。脚轮可使用各种类型的锁定机构,包括独立锁和中控锁。
独立锁适用于单个脚轮,而中控锁可同时停止多个脚轮。独立锁的一个例子是载荷控制锁。这种锁在轮子不承受载荷时刹住轮子,在承受载荷时释放轮子。类似的系统已应用于座椅脚轮等产品。
中控锁则适用于脚轮难以接触或设备动静状态频繁交替的情况。这种锁的优势在于,通过一个动作即可锁定多个甚至所有脚轮。
轮刹、方向刹和全刹车
脚轮锁定系统也可以分为简单轮刹,即仅将轮子本身锁定,并使其可以在后轴承中自由转动,以及方向刹,即仅防止脚轮转动,从而使其可以作为固定脚轮。例如,固定脚轮可以用于医院病床,使用这种脚轮的病床在直线推动时会更加轻松。还有一种锁定机制——在刹住轮子的同时防止其转动。我们将这种锁称为 全刹车。腾德的自动锁定系统提供优越的安全性和灵活性。该系统便于使用,并且会在松开手柄后立刻启用。
联系
您对个性化解决方案感兴趣吗?
与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议
满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。
TENTE Casters (Suzhou) Co., Ltd.
Unit 18, Ousheng Avenue No. 2
215221 Jiangsu
中国
Phone: +86 512 62716390
Fax: +86 512 62716392
Email: sales@tente.com