Підлоги умови впливають на рішення, що стосуються того, що ролики вибрати. Основним принципом є: для жорстких підлог, використовують м'які камінофори, і, навпаки, для м'яких підлог використовують жорсткі ролики.
відповідні колеса для гладких і навіть підлоги ці з поліаміду або поліуретану. Це тому, що вони відносно тихий, вид на підлогу і низький опір коченню. З іншого боку, для грубих, але плоских підлог, наприклад, можна використовувати чавунні колеса з пупним протектора. Іншим варіантом був би поліамідний колісний центр з поліуретановою шиною. Колеса, такі як це дуже зносостійкий і стирання і одночасно гладкою працює.
Якщо земля гладка, але Нерівномірна, рекомендується пневматичні шини. Вони можуть подолати незначні перешкоди і амортизуючі. Необхідно завжди забезпечити, щоб колеса мали правильне тиск повітря, щоб поверхня шини не руйнувалися.
для операційних зон з нерівним і нерівномірним підлогою, а також за межами території, є ідеальні залізні колеса або колеса з гумкою-гумовим поверхнями протектора. Чавунні колеса надзвичайно Ударостійкий і тому підходять для вимогливим вимогам навантаження. Вони мають дуже тривалий термін служби і низький знос на рисунку. Пружні гумові колеса мають жорсткий гумовий ядро з м'яким протектора і працювати дуже легко. Вони також мають низький опір коченню.
правильні камінофори для офісів компанії і за межами території
в промислових приміщеннях, підлоги не завжди настільки гладкі і плоскі, як у житлових і офісних приміщеннях. Камінофори в цих налаштуваннях часто доводиться працювати на нерівних або шорсткостей поверхонь. Це ставить більш високі вимоги на сходинок. Є також інші особливі вимоги, які необхідно враховувати. Таким чином, колеса і ролики не повинні викликати будь-які відступи в підлозі і матеріал повинен бути стійкий до хімічних речовин, тепла, старіння і багато іншого.
відповідні колеса для гладких і навіть підлоги ці з поліаміду або поліуретану. Це тому, що вони відносно тихий, вид на підлогу і низький опір коченню. З іншого боку, для грубих, але плоских підлог, наприклад, можна використовувати чавунні колеса з пупним протектора. Іншим варіантом був би поліамідний колісний центр з поліуретановою шиною. Колеса, такі як це дуже зносостійкий і стирання і одночасно гладкою працює.
Якщо земля гладка, але Нерівномірна, рекомендується пневматичні шини. Вони можуть подолати незначні перешкоди і амортизуючі. Необхідно завжди забезпечити, щоб колеса мали правильне тиск повітря, щоб поверхня шини не руйнувалися.
для операційних зон з нерівним і нерівномірним підлогою, а також за межами території, є ідеальні залізні колеса або колеса з гумкою-гумовим поверхнями протектора. Чавунні колеса надзвичайно Ударостійкий і тому підходять для вимогливим вимогам навантаження. Вони мають дуже тривалий термін служби і низький знос на рисунку. Пружні гумові колеса мають жорсткий гумовий ядро з м'яким протектора і працювати дуже легко. Вони також мають низький опір коченню .
Other factors in the selection of castors
In addition to the actual state of the floor, other factors must be taken into account. These include electrical conductivity. In some applications, the castors must be electrically conductive or antistatic to prevent potentially dangerous electrostatic discharges. Also, black wheels may leave marks on light-coloured surfaces. To prevent this from happening, non-marking wheels can be used.