Портфолио решений

Маленькие колесики обычно могут нести только небольшой вес, но это правило не всегда верно

Прочитать больше

Определяющие факторы использования витрин в магазинах: наличие пространства, гибкость эксплуатации и долговечность.

Наш клиент, международная компания Marks & Spencer с головным офисом в Великобритании пользуется мобильными полками, оснащенными нашими чрезвычайно компактными роликами семейства Linea. Их особенность: динамическая грузоподъемность до 100 килограммов при диаметре колес всего 50 миллиметров.

Стартовая точка

Marks & Spencer Group PLC - это розничная компания с богатыми традициями и историей, основанная в Великобритании в 1884 году. Сегодня ее штат насчитывает более 82 000 человек. Ассортимент продукции, предлагаемой этим многопрофильным поставщиком, включает, среди прочего, продукты питания, одежду, косметику и мебель

Высчайшие требования для НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ

Marks & Spencer проектируют торговые помещения в своих магазинах очень гибким образом и стремятся оптимально использовать имеющееся у них пространство. Специальные рекламные акции по самым разнообразным случаям и категориям товаров требуют организации торговых пространств различных уровней - например, акции на день святого Валентина, на Пасху или Рождество..

Поэтому эта компания предпочитает гибкие решения, позволяющие быстро и легко переставлять товар, увеличивать и уменьшать высоту и размеры прилавков и витрин в любое время и в нужной точке магазина. Торговое оборудование в магазинах компании регулярно перемещается и должно служить от пяти до семи лет. В этой связи компания искала компактные ролики, которые можно было интегрировать с напольным торговом оборудованием со всеми его многочисленными охлаждаемыми витринами и ограждениями, и которые были бы при этом чрезвычайно долговечными. Короче говоря, им нужны были такие ролики, как TENTE Linea load.

 

Наше умное решение по повышению мобильности

Двухколесный ролик Linea рассчитан на высокую динамическую грузоподъемность до 100 килограммов - при диаметре колеса всего 50 миллиметров. Он был разработан не только в соответствии со стандартами для мебельных роликов, но и в соответствии с куда более строгими требованиям стандарта EN 12530 для роликов внутри помещений. Кроме того, он произвел впечатление на известных экспертов: на выставке Interzum роликам Linea была присуждена награда за «Высокое качество продукции»

Благодаря своей компактной конструкции, этот ролик существенно экономит место и почти незаметен. Он обеспечивает отличную управляемость и гарантирует наивысший уровень эксплуатационной безопасности. При этом ролики Linea также оснащены специальным стопорным устройством. Стопор оснащен широкой и чрезвычайно упругой педалью, которая обеспечивает оптимальную работу стопорного механизма. При включенном стопоре случайное его отключение и непреднамеренное перемещение витрин сотрудниками или клиентами полностью исключаются – встроенная функция безопасности, эффективно предотвращающая несчастные случаи и ущерб имуществу.

Наша компания поставляет Marks & Spencer ролики как в корпоративных цветах компании, так и в в цветах, соответствующих конкретным схемам или внутренней архитектуре различных зон продаж.

“The Linea load is compact and highly resilient – simply ideal for our gondolas and rails.”

Alex Neilson UK & International Спецификационный менеджер Marks & Spencer

Максимальная долговечность, эксплуатационная безопасность и гибкость

Благодаря своим компактным размерам, ролики Linea идеально подходит для работы с имеющимися витринами Marks & Spencer, повышают их грузоподъемность и безопасность. Они открывает новые горизонты возможностей по более гибкому использованию торговых площадей и является решением, га которое сотрудники компании могут положиться на 100 процентов. Marks & Spencer пользуются всеми преимуществами нашего сотрудничества на глобальном уровне

Благодаря нашему глобальному присутствию на всех пяти континентах, мы способны очень гибко реагировать на потребности клиентов и способны предложить розничной компании наилучшую поддержку в каждом из ее место продажи своих мест.

Связанные решения и компетенции

Динамическая загрузка: сложное взаимодействие сил

Ролики достаточно прочны, чтобы удерживать 63 000 килограммов.

Срок службы наших колесиков с нагрузкой 100 тонн - годы.

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация