Чтобы все работало как нужно, каждому ролику нужен подходящий подшипник колеса. Подшипник колеса является одним из важнейших факторов, определяющих ходовые характеристики и, следовательно, качество ролика. Промышленность предлагает широкий выбор различных типов подшипников, каждый из которых имеет свои плюсы – в зависимости от сферы применения. Самое высококачественное решение обеспечивается прецизионными шарикоподшипниками. Такие шарикоподшипники также известны как радиальные шарикоподшипники с глубокими желобами. Они обеспечивают низкое сопротивление качению даже при особенно высоких нагрузках
Advantages of precision ball bearing
Прецизионные шарикоподшипники имеют очень малые биения и отвечают самым строгим требованиям с точки зрения эксплуатационных характеристик, нагрузочной способности и долговечности. Окружающая среда почти не влияет на прецизионные шарикоподшипники, что делает их предпочтительным решением для применения в составе промышленных роликов, которые должны соответствовать строгим технически условиям, а также большегрузных роликов и колес., предназначенных для перевозки тяжелых грузов.
Колеса с термостойкими прецизионными шарикоподшипниками могут использоваться при чрезвычайно низких и очень высоких температурах. Хотя в экстремальных условиях их несущая способность все же несколько снижается.
Радиальные шарикоподшипники с глубокими желобами почти не требуют технического обслуживания. Они имеют крайне незначительный износ даже при непрерывной работе, так что замена таких подшипников не требуется. В случаях, когда необходимо соблюдение строгих гигиенических регламентов, например, в медицине, колеса следует комплектовать герметичными шарикоподшипниками.
С TENTE вы найдете подходящий вам подшипник
К разным видам транспортного оборудования предъявляются разные требования, и выбор надлежащего подшипника играет здесь важнейшую роль. Мы с удовольствием проконсультируем вас по всем вопросам выбора нужного типа подшипников – прецизионных шарикоподшипников, подшипников скольжения или любых иных, необходимых для решения стоящих перед вами задач. Обращайтесь к нам!
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
Franču 1, Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com