Конусный (упорный) шарикоподшипник: съемный и регулируемый

Прочитать больше


Шарикоподшипники относятся к группе подшипников качения. Они используют шарики как катящиеся элементы между внешним и внутренним кольцом. Конические (упорные) шарикоподшипники представляют собой подгруппу шариковых подшипников. Ролики с шарикоподшипником обеспечивают особенно хорошие ходовые характеристики по сравнению с подшипниками скольжения. Качество ролика в значительной степени зависит от типа подшипника колеса, а также от поворотного подшипника, протектора и диаметра колеса. Поэтому выбор подшипника играет важную роль. Например, ролик, используемый в ,большегрузном транспорте, предъявляет требования к подшипнику колеса отличные от роликов и колес для покупательских тележек.

Упорный (конусный) шариковый подшипник в колесах TENTE отличается от других колесных подшипников , тем, что он съемный. Это означает, что они могут быть заменены, если необходимо, для обеспечения непрерывной работы. Также возможно отрегулировать конусный подшипник, если естественный износ приводит к осевому и радиальному смещению в подшипнике колеса. Подшипник можно отрегулировать, затянув соединение винта оси до тех пор, пока сочленение не будет восстановлено.

Команда TENTE рада информировать вас о роликах и колесах

Наиболее подходящий для решения ваших задач тип подшипника колеса зависит, помимо прочего, от веса перемещаемых грузов и/или оборудования, продолжительности и скорости такого перемещения. В нашем онлайн-каталоге вы можете применить к поиску фильтры, с тем, чтобы в результатах поиска остались только ролики и колеса, в которых применены нужные вам типы подшипников. .

Если у вас есть какие-либо вопросы о конических шарикоподшипниках или о любых других видах подшипников для колес, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам - наш опытный персонал всегда в вашем распоряжении и готов дать подробные консультации.

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация