Портфолио решений

Срок службы наших колесиков с нагрузкой 100 тонн - годы.

Прочитать больше

Вес 100 тонн - это слишком много для серийных колес высокой грузоподьемности,

поэтому через непродолжительное время их протектор начинает разрушаться. Поэтому наши решения могут быть какими угодно, но только не традиционными. Для наших клиентов компании Georg Kramp мы разработали особую, специальную конструкцию колеса, обеспечивающую максимальную долговечность даже после многих лет эксплуатации.

Стартовая точка

Georg Kramp GmbH & Co. KG специализируется на производстве домкратов, тележек и транспортных систем с дистанционным управляем под торговой маркой GKS-Perfekt. Все эти устройства рассчитаны на нагрузку до 100 тонн - например, перевозка машин, компонентов поездов или сейфов. Домкраты используются для поднятия тяжестей. Тележки могут использоваться для транспортировки грузов к местам их использования. Kramp осуществляет продажи своей продукции по всему миру. Крупнейший заграничный офис компании находится в Огайо, США, всего в 90 милях от нашего американского офиса.

Поврежденные колеса и остановки производства

В ходе выполнения транспортных операций ранее используемые в составе тележек компании колеса зачастую подвергались серьезным разрушениям. После всего лишь нескольких месяцев части протектора начинали отделяться от основ шин, и колеса приходилось менять. Повреждения обуславливались исключительным весом перевозимых грузов. Различные условия эксплуатации - на складах, в покрасочных или сборочных цехах – также не способствовали сохранности протекторов. Причем, внезапный выход из строя любого из колес приводил к серьезным последствия: приостанавливался процесс производства, увеличивался риск несчастных случаев. В этой связи Kramp искала решение, которое выдерживало бы большие нагрузки и не проявляло бы признаков ухудшения несущей способности на сложных полах. И компания нашла именно то, что искала – у нас. 

Наше умное решение по повышению мобильности

С учетом особых предъявляемых требований нам было ясно, что для тележек GKS придется разработать совершенно новое колесо. Все компоненты, такие как диск, подшипник и, самое главное, материал протектора, подверглись тщательному анализу. Мы потратили на разработку и взаимодействие с заказчиками массу времени. Но результат того стоил. Работая в тесном контакте с Kramp, мы провели испытания сделанного на заказ изделия и усовершенствовали его в реальных условиях эксплуатации.

В результате мы создали отвечающее всем требованиям решение, на практике подтвердившее свою прочность и долговечность даже в самых неблагоприятных условиях. Вновь разработанное нами колесо имеет четыре шариковых подшипника и состоит из зубчатого алюминиевого сердечника, облитого полиамидом. Ключевое значение имеет взаимное сцепление основы колеса и протектора. Наше решение обеспечивает большую поверхность контакта и соответственно лучшее взаимное сцепление обоих компонентов. В результате мы получили длительное и очень прочное соединение основы колеса с протектором. Армированный волокном полиамид, используемый в качестве материала протектора, также играет ключевую роль в обеспечении выдающейся долговечности нового изделия.

Он отличается повышенной прочностью, стойкостью к нагрузкам и высокой ударной вязкостью. Этот материал обладает хорошими антифрикционными свойствами, что делает изготовленный из него протектор износостойким и обеспечивает дополнительную защиту на неровных полах. Для обеспечения отличной соосности и максимально возможной контактной поверхности, поверхность качения колес имеет плоский профиль. В зависимости от особенностей пола, мы поставляем колеса с черными или белыми протекторами. Для зон, нуждающихся в защите от электростатических разрядов, мы можем предложить колеса в электропроводящем исполнении.

«Произведенные на заказ товары TENTE подтверждают свою выдающуюся долговечность даже спустя много лет».

Doris Kramp, Управляющий партнер Georg Kramp GmbH & Co. KG

Отличная долговечность и сильная рыночная позиция

Новые колеса демонстрируют исключительную устойчивость и долговечность даже при особенно высоких нагрузках и на сложных полах. Благодаря продуманным конструкции и составу материалов, устойчивых к деформации, протектор не отделяется от алюминиевой основы даже после многих лет эксплуатации. Качество нашего решения оценили наши зак45азчики из Kramp: с момента перехода на предложенное нами решения к ним не поступало никаких рекламаций.

Остановки производства и повышение затрат для конечного пользователя ушли в прошлое. Georg Kramp смогли значительно улучшить свои рыночные позиции. В настоящее время компания стремится максимально использовать обеспеченные нашей продукцией преимущества в качестве глобального игрока и собирается продолжить сотрудничество с нами на международном уровне в будущем - например, в США.

Связанные решения и компетенции

Маленькие колесики обычно могут нести только небольшой вес, но это правило не всегда верно

Материаловедение для задач по перемещению тяжелых грузов

Ролики достаточно прочны, чтобы удерживать 63 000 килограммов.

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация