В логистике бесчисленные грузы ежедневно загружаются на сортировочные тележки в ходе формирования заказов и перемещаются по территориям складов к местам погрузки на транспортные средства. Перемещение таких грузов ложится на сотрудников тяжелым бременем, поскольку сказывается как на их здоровье, так и на эффективности их работы. Вот почему хорошие ролики в логистике просто незаменимы
Тележки для комплектации заказов постоянно загружаются различными товарами и перемещаются по территории складов. Для сотрудников это означает непрерывный процесс перемещения, маневрирования и частых остановок тележек. Если ролики, установленные на тележках для комплектации заказов, не подходят для такого рода работы или не обладают надлежащим качеством, повышается нагрузка на персонал, при этом одновременно снижается эффективность и качество его работы. Вот почему для защиты здоровья сотрудников и улучшения условий их труда так важно подобрать подходящие ролики. Они должны обеспечивать отличные ходовые характеристики и иметь высокую грузоподъемность. Маневренность в логистических приложениях также чрезвычайно важна, поскольку складские работы зачастую связаны с необходимостью активного маневрирования и управления тележками.
Инновационая система TENTE E-Drive для логистики
Помимо высококачественных роликов, TENTE предлагает идеальное решение для выполнения задач в области логистики: инновационную систему электропривода E-Drive. Это электрическое устройство помощи при начале движения существенно облегчают повседневную работу и снимает нагрузку с сотрудников склада. Система включается одним нажатием кнопки – тележка с легкостью начинает движение и прекрасно держит направление. Предусмотрена бесступенчатая регулировка скорости. При отсутствии необходимости в системе E-Drive, она легко приподнимается над поверхностью, так что гибкость при работе с тележкой для комплектования заказов неизменно сохраняется. Самиролики имеют эластичные резиновые шины, обеспечивающие мягкое, бесшумное качение и комфортность работы.
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE-ROLLEN GMBH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Германия
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com