Все большее распространение и важность приобретает термин «электромобильность» - не в последнюю очередь из-за потока новых идей и разработок в автомобильной промышленности в целом и в частности в области реализации новых систем приводов, в том числе для двухколесных и общественных транспортных средств. Развитие систем электроприводов подстегивает появление новых разработок и в области производства роликов и колес для самого широкого круга применений. Медицина, гостиничное дело и логистика - во всех этих отраслях широко применяются различные средства для облегчения запуска с электронным управлением.</div>
Электромобильность с роликами приводит к созданию эффективного привода
В всех случаях, когда имеется необходимость в перемещении тяжелых грузов, эффективный ассистент старта E-Drive компании TENTE существенно облегчат решение задачи. В здравоохранении, в том числе в составе больничных коек или медицинских кроватей, или в логистике для решения задач транспортировки товаров, приводной модуль снижает риск причинения травм в ходе погрузки и транспортировки за счет значительного уменьшения прикладываемых физических усилий и существенного повышения эффективности маневрирования в поворотах в ограниченном пространстве. Электромобильность применительно к транспортировочному оборудованию сохраняет здоровье, повышает безопасность и эффективность работы в вашей компании.
Старт с электронной поддержкой
Основу систем электропривода TENTE составляет электромотор постоянного тока с редуктором. Его момент передается на ведущее колесо, позволяющее пользователю перемещать тяжелые грузы с гораздо меньшими физическими усилиями. За счет этого существенно упрощается перемещение груза как в прямом, так и в обратном направлении, повышается курсовая устойчивость транспортировочных приспособлений, при этом имеется возможность бесступенчатой регулировки скорости. По сути, ассистент старта от TENTE состоит из следующих основных узлов: электронный привод, блок управления, ручка управления и аккумуляторный модуль. Такое системное решение также идеально подходит для модернизации уже имеющихся транспортировочных средств.
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE-ROLLEN GMBH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Германия
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com