<p>Мы разрабатываем различные конструкции и варианты исполнения роликов вот уже более 90 лет. Мы постоянно внедряем новые инновационные решения, отвечающие всем современным функциональным и эстетическим требованиям, решения, которые обеспечивают недостижимую ранее надежность и бесперебойность решения задач, стоящих перед нашими клиентами. Наши ролики всегда характеризуются пятью важнейшими факторами: производительностью, дизайном, безопасностью, долговечностью и надежностью.</p>
1. Производительность
Производительность работы наших клиентов зависит не в последнюю очередь от бесперебойной работы всего того, в чем применятся ролики. Сюда входит не только комфортное перемещение, простое и надежное торможение и стопорение роликов, но и простота монтажа и обеспечение нужной скорости рабочих процессов за счет наглядной и понятной маркировки самих роликов или их упаковки.
2. Дизайн
Эстетика зачастую является столь же важным фактором, что и функциональность роликов. Это особенно важно для мебели, где красивый внешний вид может оказаться решающей причиной при покупке того или иного ролика конечным пользователем. Ролики TENTE уже получили ряд наград в области дизайна. Внешний вид наших роликов можно сделать еще более индивидуальным – в том числе путем нанесения логотипов или окраски в широкий спектр цветов
3. Безопасность
Реализованные в продукции TENTE решения по обеспечению безопасности защищают людей, изделия и объекты. Диапазон этих решений весьма широк – от малой общей высоты и аварийных блокираторов до активных тормозных средств, таких как Linea e-lock и защиту кабелей. Наши разработки снижают риск получения травм, обеспечивают надлежащее функционирование и защиту электрических частей.
4. Долговечность
Длительный срок службы – одно из важнейших для роликов качеств. Обычно ролики подвергаются широкому спектру воздействий со стороны окружающей среды или химических веществ. Устойчивые к истиранию и коррозионностойкие ролики выдерживают соответствующие негативные воздействия даже при непрерывном использовании. Гигиена играет важнейшую роль в медицинских учреждениях и в случае контакта с продуктами питания. Моющиеся ролики легко очищаются, их можно использовать в течение длительного времени. К другим нашим решениям в области повышения долговечности относятся термостойкие ролики и сверхпрочные ролики.
5. Экологичность
Ресурсосберегающие и обеспечивающие устойчивое развитие технологии и решения приобретают все большее значение, и TENTE конечно не стоит на месте и в этой области. Мы исповедуем крайне ответственный подход к выбору и применению экологически чистых и перерабатываемых материалов. Экологичные и обеспечивающие устойчивое развитие решения от TENTE экономят энергию и уменьшают загрязнение окружающей среды. Мы неизменно следуем европейским директивам, таким как RoHS и REACH.
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.
TENTE-ROLLEN GMBH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Германия
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com