Studiu de caz

Siguranță sporită pentru angajați - și protecție optimă pentru bunuri

Citeste mai mult

Transportarea încărcăturilor din sticlă necesită atenție deosebită. În special când încărcăturile au dimensiunile unui autobuz mic.

Această situație impune cărucioare de transport care demonstrează manevrabilitate extraordinară și garantează integritatea fizică a angajaților. Din acest motiv, am dezvoltat pentru renumitul producător și prelucrător de sticlă INTERPANE un sistem de protecție a piciorului, care reprezintă cel mai înalt nivel al siguranței la locul de muncă și, în același timp, permite transportul fără probleme al geamurilor de sticlă.

 

Punctul de pornire.

One World Trade Center din New York, Marq din Singapore și One One One Eagle Street din inima orașului Brisbane, Australia, au un lucru în comun: Fațadele lor sunt realizate din geamuri produse de grupul INTERPANE. Compania este o filială a AGC Glass Europe, care aparține companiei japoneze de sticlă, Asahi Glass Co. Ltd. Compania are 50.000 de angajați în întreaga lume.

Gama de produse INTERPANE include sticlă float, sticlă cu un conținut redus de fier, sticlă peliculizată cu izolație termică de înaltă calitate, sticlă cu izolare fonică și de reglare solară, sticlă de siguranță, geamuri pentru proiecte arhitecturale și produse pentru aplicații solare.

Compania furnizează elemente de sticlă pentru proiectele de construcții regionale și internaționale de mare amploare, precum și pentru piața locală de construcție a ferestrelor. De asemenea, sunt unii dintre puținii producători din întreaga lume care produc geamuri peliculizate de dimensiuni remarcabile de până la 18 metri lungime, 3,21 metri înălțime și grosimea panoului de până la 20 de milimetri.

Provocarea protejării picioarelor.

INTERPANE acordă multă importanță sănătății și siguranței la locul de muncă atunci când produce și îmbunătățește produsele sale din sticlă. Compania a anunțat o strategie proactivă, de toleranță zero. Cu această strategie, producătorul de sticlă urmărește atingerea obiectivului său de prevenire a accidentelor la locul de muncă, de protejare a sănătății angajaților săi pe termen lung și de creștere a nivelul de conștientizare cu privire la riscuri. Toate procesele sunt planificate și optimizate în mod corespunzător, se realizează evaluări constante ale riscurilor și toate accidentele sunt analizate în detaliu.

Bineînțeles că acest lucru se aplică și transportului geamurilor de sticlă, unele dintre ele având dimensiuni de până la 20 de metri pătrați. Pentru a se asigura transportul în siguranță pe durata procesului de producție, sticla brută este tăiată la dimensiunile cerute de client și este încărcată pe cărucioarele de transport. În funcție de comandă, geamurile pot fi lungi de până la șapte metri și jumătate și înalte de aproximativ trei metri. Fără a mai menționa că greutatea lor totală poate fi de până la 2,5 tone.

Acest lucru reprezintă o provocare deosebită în ceea ce privește siguranța funcțională. Dacă cărucioarele de transport încărcate cu sarcină mare sunt deplasate prea repede sau se blochează în obstacole sau pe suprafețe inegale, ele pot lovi gleznele angajaților sau pot trece peste picioarele lor. Pentru a preveni rănirea, INTERPANE a folosit până în prezent două sisteme diferite de protecție a piciorului, însă niciunul nu a respectat cerințele stricte de siguranță sau condițiile practice: S-a considerat că un sistem rigid este potrivit pentru transportul pe podele uniforme, dar, de îndată ce cărucioarele au intrat în contact cu condiții necorespunzătoare ale solului, protecția piciorului a intrat imediat în contact cu solul. Rezultatul: Oprire bruscă sau chiar răsturnarea cărucioarelor de transport.

Și dispozitivul flexibil de protecție a prezentat un risc similar. Acest dispozitiv putea fi tras sub roți și putea opri rotilele. Astfel, ambele modele reprezentau un pericol pentru angajați și pentru bunurile transportate. Prin urmare, producătorul de sticlă avea nevoie de un sistem de protecție a piciorului care să asigure siguranța maximă, conform strategiei preventive a companiei.

Soluția noastră de mobilitate inteligentă.

Pentru a reduce pericolul grav, am reacționat rapid, oferind o protecție de picior solidă din metal, care a îmbunătățit semnificativ și manevrarea cărucioarelor. Totodată, am început să dezvoltăm un sistem de protecție a piciorului complet nou, pentru a stabili standarde noi de siguranță și mobilitate privind producția de sticlă și asamblarea.

Scopul nostru a fost să obținem flexibilitate maximă pentru dirijarea pe suprafețe inegale și peste alte obstacole, asigurând în același timp stabilitate maximă, pentru a împiedica orice contact dintre picior și roată. În acest sens, am dezvoltat o combinație perfectă de elemente rigide din oțel și cauciuc natural flexibil. Pentru a asigura protecție optimă angajaților, roțile cărucioarelor de transport au fost echipate în față și în spate cu apărătoare flexibile fabricate din cauciuc cu o duritate Shore de 80. Apărătoarele sunt modelate astfel încât, de îndată ce roata vine în contact cu piciorul, acestea sunt împinse către roată. Acest lucru împiedică deplasarea rotilei și strivirea piciorului.

A doua caracteristică de siguranță are la bază șine de ghidare rigide, atașate în lateralul roții. Acestea asigură că piciorul este ghidat în siguranță de-a lungul părții laterale a roții. Mulțumită acestor două elemente, picioarele sunt bine protejate din orice unghi de contact posibil. Totodată, toate condițiile de podea pot fi depășite fără dificultate - iar prețioasele elemente din sticlă pot fi transportate în siguranță.

Soluția a îndeplinit așteptările companiei în totalitate și a fost recomandată de coordonatorul pe probleme de siguranță al Grupului INTERPANE pentru a fi utilizată în toate fabricile.

Folosim expertiza profesională TENTE de peste 30 de ani.

Norbert Götz, Director de Achiziții la GEBHARDT

Siguranță perfect adaptată.

Noua protecție pentru picior este disponibilă pentru roți în patru dimensiuni, de la 125 la 250 de milimetri, și permite re-ajustarea rapidă și necomplicată.

Bineînțeles că pe parcursul procesului de dezvoltare am luat în considerare și condițiile termice, care joacă un rol în fabricarea și asamblarea elementelor din sticlă, și, firește, în aproape toate domeniile producției industriale. 

Așadar, soluția noastră de mobilitate este adecvată pentru utilizarea la minus 40 de grade Celsius și până la 80 de grade Celsius.

Cazuri și competențe înrudite

Fallstudie

Eine Rolle, die eigentlich unmöglich ist - Eigentlich

Înfruntarea pericolelor: Sănătate şi securitate integrate

100% siguranță. - conținut metalic de zero la sută.

contact

Vă interesează soluțiile individuale?

Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim

* Câmp obligatoriu

Soluții pentru cerințele dvs. individuale. Nu ezitați să ne contactați personal.

TENTE RO S.R.L.

Doina 7

410326 Oradea

România

Phone: +40 259 410 018

Fax: +40 359 719 710

Email: office@tente.ro

Registru


Clienți înregistrați


Parola uitata


Clienți noi

Registration