Studiu de caz
O rotilă care ne ajută să facem un anumit partener fericit: mediul
Mai ales când vine vorba de utilizarea responsabilă a mediului: fiecare kilogram pe care o companie aeriană mare îl poate economisi în flota sa economisește 31.000 de litri de kerosen pe an și astfel se evită aproximativ 78.000 de kilograme de emisii de CO2. Prin urmare, compania este permanent în căutarea unui nou potențial de economisire - precum și a partenerilor care știu cum să le realizeze.
SPIRIANT GmbH produce astfel de soluții și își pune la încercare mașinile. Scopul: modele mai ușoare care, cu greutatea redusă, contribuie la reducerea consumului de kerosen și a emisiilor de CO2 ale aeronavelor. De asemenea, compania a apelat la TENTE și a dorit să știe dacă putem echipa noile cărucioare de service cu roți adecvate. Răspunsul nostru: bucuros.
Pentru a fi utilizate în flotele de avioane, le-am îmbunătățit și mai mult, în strânsă cooperare cu SPIRIANT GmbH și o companie aeriană germană de vârf: roțile, furcile și rulmenții cu bile au fost modificate cu plastic ultra-ușor, în timp ce aluminiu a fost folosit pentru atașament. Rezultatul: lumina TENTE Aviana de 0,35 kilograme. O greutate minimă a fost doar unul dintre punctele noastre centrale. Era esențial ca inginerii noștri să adopte o viziune holistică asupra provocării.
La urma urmei, a fost, de asemenea, important să îndeplinim cele mai înalte standarde în domeniile igienei, stabilității, securității și proiectării. Plasticul din care este fabricată furca cu role este deosebit de stabil și garantează totuși o flexibilitate ridicată. Contururile furcii au fost proiectate pentru a asigura manevre fără efort în bucătăria de serviciu și pe culoarele înguste ale aeronavei.
Inginerii noștri au proiectat, de asemenea, sistemul de blocare a rolei pentru operațiuni de zbor, astfel încât vagoanele să stea ferm chiar și în turbulență sau la urcare sau coborâre. În plus, a fost o chestiune firească pentru noi să nu lăsăm nimic de dorit în ceea ce privește designul corporativ și să predăm lumina TENTE Aviana în culoarea corporativă tipică a uneia dintre cele mai importante companii aeriene germane.
Joachim Fröschle, manager inginerie la SPIRIANT GmbH, membru al grupului LSG
Lumina TENTE Aviana asigură o stabilitate ridicată, permite manevrarea fără efort și impresionează prin greutatea sa minimă. Compania aeriană germană beneficiază de o economie de 1,3 kg per set de role și cărucior de service. Dar ceea ce este special este că o soluție de mobilitate mică are o influență pozitivă asupra rezultatului general al raportului de sustenabilitate a unuia dintre cele mai mari grupuri de aviație din lume.
Între timp, compania aeriană germană se bazează pe 30.000 de cărucioare de întreținere ultra-ușoare noi, echipate cu rotila ușoară TENTE Aviana. Rotilele contribuie la economisirea, de către companie, a 11 milioane de litri de kerosen pe an și protejează mediul printr-o reducere a CO2 de 28 de milioane de kilograme.