Our mobility solutions have already been awarded numerous prestigious prizes for their level of originality in design: We were presented with the renowned Red Dot Design Award for the Smiles and Integral twin product families, for example, while the Levina plastic castor received the universal design award and the Linea twin wheel castor won the iF Product Design Award. The Integral centrally-locking castor has been the recipient of several awards.
For oss betyr design å følge en klar produktfilosofi. Som en komponent- og systemleverandør fokuserer vi på en tilnærming med integrert design. Med andre ord:
Mobilitetsløsningene våre tilpasses både i form og teknisk perfekt til behovene til kundene våre. Med sin heller diskrete estetikk og formspråk er det enkelt å integrere dem i designmiljøet. Vi har et bredt spektrum av tilpasningsmuligheter for dette. En modulær oppbygning gjør det mulig å bytte ut komponenter – for eksempel kapslene. På denne måten kan formspråket tilpasses sluttproduktene. I tillegg er mer komplekse designtilpasninger mulig, som å fortsette linjeføringen til produktet ii forbindelsesområdet for å skape en visuelt flytende overgang mellom bruken og mobilitetsløsningen. Når det gjelder den tekniske dimensjonen, følger formen alltid funksjonen også her.
Our solutions are always an expression of their technical penetration and maturity and reflect the close alliance of engineering and design. Whether in matters of ergonomics, safety, load-bearing capacity or lightweight construction – the design is always guided by the function and is thought through in every detail. So you see: In terms of design, we meet the highest demands and are there to provide you with winning solutions, in the truest sense of the word.
Ta kontakt med
Er du interessert i individuelle løsninger?
Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd
TENTE AB
Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, Sweden
Sales Region:
Norge
Phone: +46 31 46 47 00
Email: order.se@tente.com