レッドドットは世界的に高い評価を得ています。
レッドドットデザイン賞は、ヨーロッパで最も古く、最も有名なデザイン機関の1つであるデザイン・ツェントラム・ノルトライン・ヴェストファーレン(Design Zentrum Nordrhein-Westfalen)によって授与されます。賞は3つのグループに細分されます 製品設計、コミュニケーションデザインとデザインコンセプト。 1954年以来、この賞はファッション、オフィス、インテリアデザイン、産業から医薬品まで、19のカテゴリーで商品のために発表されています。 「レッドドット」は、世界中で高い評価を得ています。
レッドドットデザイン賞の評価基準
レッドドット賞:プロダクトデザインは2000年以来、現在の名前のみを持っています。 以前はDesign Innovationsという名称で賞を受けました。 毎年夏、エッセンでは、幅広い分野の製品にレッドドットの品質シールが授与されています。 優勝者は、毎年メンバーが変わる世界中の有名な専門家の審査員によって選ばれます。 よく知られている元陪審員には、マレーシアのシューメイカー、ジミー・チュー、ドイツのデザイナー・リド・ブッセ、イギリスの建築家、デザイナー、ロイ・フリートウッドが含まれています。
評価基準は、技術的、社会的、経済的、生態学的要件に関する新しい知見に対応するために、常に適合しています。人間工学、耐久性、製品の象徴的で感情的な内容に加えて、イノベーション、機能性、正式なデザインの品質の程度が精査されています。 さらなる基準は、製品周辺、生態学的適合性、および製品が自明である程度です。
テンテの素晴らしいキャスターへのレッドドット賞
いくつかのテンテの革新的なホイールはレッドドットデザイン賞を獲得しました。これらには、Smiles、Linea e-lock、Decora、Aviana、Integralキャスタシリーズ、2940シリーズの回転キャスターが含まれます。親密な顔をしたスマイルズ・キャスター・シリーズは、特に子供用の部屋用に開発されました。猫、クマ、飛行機のデザインが凝ったカラフルなプラスチック製のキャスターは、ほとんどすべての子供用家具に楽しい面を加え、屋外の遊びに耐えられるほど頑丈です。
リネアe-lockは介護士の日常業務を軽減します。この病院ベッド用キャスターはモーター駆動のロック装置を有しています。この装置はペダルではなく電動でブレーキを動作します。ケアベッドのキャスターになると、デコラプラスチックキャスターは、より要求の厳しい美的要件を満たします。これは、最も厳しい設計と技術的要求を満たしています。
賞を受賞したAvianaのツインホイールキャスターは、国際的な製品設計の分野で最高のものの1つです。この静かで滑らかなランニングキャスターは、高品質のデザインでRed Dot Design Awardを受賞しました。 インテグラル病院ベッドキャスターと2940シリーズスイベルキャスターのシンプルでエレガントなデザインも賞を受賞しました。