キャスターは、キャスターに方向安定性を与える非旋回固定キャスターと、操縦を可能にする垂直回転旋回キャスターに分けることができます。 操縦性は、ステアリングフォークを フィッティング要素旋回ベアリングを介して車輪の回転を制御する。ホイールアクスルと旋回ベアリングの間には水平距離があります。この距離はオフセットと呼ばれます。(F).
オフセットは旋回抵抗に影響します。
輸送機器が移動されるとき、 the castor or swivel resistance must be overcome. この耐性はいくつかの要因によって影響を受け、トレッド、the sulu:link href="8a056683-6531-46f8-ab55-95c40be27792" provider="page" target="_self" title="title="Tread material”>tread material and基板だけでなくオフセットも考慮する必要があります。 このため、キャスターを選択するときは、右のオフセットを考慮する必要があります。補助具を使用せずにキャスターを回すことは可能です。 まっすぐ前方に移動すると、オフセットが安定した走行特性を保証します。また、キャスターの耐荷重能力とバックベアリングの摩耗量にも影響します。
オフセットの規則
一般的に言えば、大きなオフセットを持つ旋回キャスターは、耐荷重能力が低く、バックベアリングの摩耗が多くなりますが、スムーズな走行特性を保証します。 しかし、より小さいオフセットでは、耐荷重能力が高くなり、バックベアリングの摩耗が少なくなります。しかし、実行性能はそれほど滑らかではありません。したがって、キャスターハウジングの最適オフセットは、それぞれの要件に従って選択する必要があります。
私たちはこの問題について助言し、輸送機器に必要な最適なオフセットを持つキャスターを見つけるのを手助けします。 経験豊富なチームと連絡を取りましょう!
コンタクト
TENTEのソリューションに興味がおありですか。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TENTE Casters Co., Ltd.
13, Chindori-cho, Ichikawa-city
Chiba, 272-0126
日本
Phone: +81 47 300 2333
Email: tente.group.jp@tente.com