イントラロジスティクスにおけるキャスターとホイールに対する要求は非常に高いです。商品の内部輸送は、安全で経済的かつ効率的である必要があります。これは、キャスターが厳しい要求に応えなければならず、日常の仕事の間に追加の障害を表さなければならないことを意味します。
イントラロジスティクスの分野では、ホイールとキャスターは特殊な用途に応じて異なる要件を満たす必要があります。原則として、安定した直線移動と良好な旋回挙動を可能にする必要があります。さらに、AGV、フォークリフト、または輸送用トロリーなどの機器は、しばしば停止する必要があり、それによって安全性が常に保証されなければなりません。スタッフの負担を軽減するためには、高負荷下でも転がり抵抗と旋回抵抗をできるだけ低くすることが非常に重要です。イントラロジスティクスの一部の分野では、衛生などの他の要因も考慮する必要があります。