キャスターを取り付ける時は、キャスターの接触面がそれぞれの機器に直接接触するようにすることが重要です。これは最大負荷容量を達成する唯一の方法です。このルールは、選択したフィッティングのタイプに関係なく適用されます。
ネジ締め付けの場合は、スクリューが十分に強いことを確認してください(最小強度クラス8.8または同等)。 適用される最小締め付けトルクは、技術ガイドラインに準拠している必要があります。ネジ接続は、ユーザ自身が緩んで動作しないように、ユーザが恒久的に固定する必要があります。指定された負荷容量は、ここに記載されているインストール手順に従うことを前提としています。
5320/5327シリーズキャスターの取付手順
When screwing on the fitting, そのために用意されている専用スパナを使用する必要があります。カバーキャップのレンチフラット全体が使用されるように、レンチをねじを締め付けるときは水平にすることが不可欠です。締め付けトルクは少なくとも25 Nmでなければなりません。
Get things rolling with TENTE
キャスターを取り付ける際には、フィッティングに関する注意事項にも注意してください。 フィッティングの種類によって、インストール時に異なる事項を考慮する必要があります。 このトピックについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 インストールの詳細については、当社までお問い合わせください。
コンタクト
TENTEのソリューションに興味がおありですか。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TENTE Casters Co., Ltd.
13, Chindori-cho, Ichikawa-city
Chiba, 272-0126
日本
Phone: +81 47 300 2333
Email: tente.group.jp@tente.com