キャスターのロック機構では、個々のロックとセンターロックとが区別されます。
前者は標準です: 各キャスターにはロック機構があり、これを使用してロックやロック解除を行うことができます。The central locking also allows all the castors 1つのキャスターのロックを作動させることにより、一度にロックされるべき装置上にある。
センターロックはユニットをより迅速に固定することを可能にしますが、状況によっては大きな利点であり、個々のキャスターは個々のキャスターを拘束するより柔軟なオプションを提供します。
個別ロックのタイプ
ロック機構には、負荷に依存するブレーキ、車輪および方向性ブレーキ、 and the total lock. 荷重依存ブレーキは、例えば椅子用キャスター用に使用されます。この場合、キャスターはロードされてもロックされていませんが、アンロードされるとブレーキがかかります。彼らの名前が示唆しているように、ホイールロックと指向性ロックはキャスターの様々な部分をブロックします。ホイールロックがホイールをロックするのでロールはできなくなります。
しかし、ベアリング内のホイールを回すことはまだ可能です。方向性ロックの場合と正反対です。ここでは、ロックされた状態でホイールを回転させることはできませんが、ホイールはまだ実行できます。 これにより、旋回キャスターを固定キャスターに一時的に変形させて、直線移動を容易にすることができます。A combination of these two types is the total lock: これは、ホイールと旋回の両方を同時にロックします。つまり、キャスターは回転したりすることができません。
コンタクト
TENTEのソリューションに興味がおありですか。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TENTE Casters Co., Ltd.
13, Chindori-cho, Ichikawa-city
Chiba, 272-0126
日本
Phone: +81 47 300 2333
Email: tente.group.jp@tente.com