人員の保護は、モバイルアプリケーションが使用されている場合に重要な役割を果たします。足が誤ってホイールの下に入ると、重大な傷害が発生する可能性があります。 このような怪我を防ぐために、キャスターにはフットガードを取り付けることができます。 これは、例えば、ハウジングにネジ止めまたは溶接され、様々なサイズで利用可能です。 ガードと床の間の距離も選択できます。
これらの問題の解決策の1つは、キャスタの前後に配置された弾力のあるエプロンと側面の剛性ガードバーを組み合わせることです。このテンテキャスターのシステムソリューションは、最適な保護を提供し、標準バージョンで発生する問題を防止します。足はすべての潜在的な衝撃の角度から保護されています。 これらのガードは交換や改造も容易です。
テンテキャスターのイノベーション - リジッドとスプリング式のフットプロテクションの組み合わせ
これらの問題の解決策の1つは、キャスタの前後に配置された弾力のあるエプロンと側面の剛性ガードバーを組み合わせることです。This このテンテキャスターのシステムソリューションは、最適な保護を提供し、標準バージョンで発生する問題を防止します。足はすべての潜在的な衝撃の角度から保護されています。これらのガードは交換や改造も容易です