フロアのプロパティは、どのキャスターを選択するかの決定に影響します。 基本的な原則は、ハードフロアではソフトキャスターを使用し、逆にソフトフロアではハードキャスターを使用します。
滑らかで均一な床に適した車輪は、ポリアミドまたはポリウレタンでできたもので、低騒音であり、床に優しく、転がり抵抗が低い。 一方、粗いが平らな床の場合は、PURトレッドを備えた鋳鉄製のホイールを使用することができます。別の選択肢は、ポリウレタンホイールを有するポリアミドホイール本体です。このような車輪は非常に摩耗しにくく、耐摩耗性があり、同時に滑らかな走行が可能です。
地面が滑らかではあるが不均一な場合は、空気圧タイヤをお勧めします。 これらは軽度の障害を克服し、衝撃を吸収します。 タイヤ表面が破壊されないように車輪が正しい空気圧を有することが常に保証されなければならない。
鋳鉄製のホイールや弾性ゴム製の踏面を備えたホイールは、床が粗く不揃いで屋外の屋外の工場の部屋に最適です。鋳鉄製のホイールまたは弾性ゴム製のトレッド表面を備えたホイールが理想的です。 鋳鉄製のホイールは耐衝撃性に優れているため、厳しい負荷条件に適しています。弾性ゴム製のホイールは、柔らかいトレッドを備えた硬質ゴムコアを有し、非常に容易に走行する。 弾性ゴム製のホイールは、柔らかいトレッドを備えた硬質ゴムコアを有し、非常に容易に走行する。They have a low rolling resistance.
56/5000 会社のオフィスや外のエリアに適したキャスター
産業環境では、床は常に住宅やオフィスの区域と同じように滑らかではありません。 これらの設定のキャスターは、しばしば不均等な表面や粗い表面で動作する必要があります。 これはトレッドに高い要求を課す。 考慮に入れなければならない他の特別な要件もあります。 したがって、車輪とキャスターは床に窪みを生じさせてはならず、材料は化学薬品、熱、老化などに耐えなければなりません。
滑らかで均一な床に適した車輪は、ポリアミドまたはポリウレタンでできており、低騒音であり、床に優しく、転がり抵抗が低い。 一方、粗いが平らな床の場合、例えばPURトレッドを備えた鋳鉄製のホイールを使用することができる。 別の選択肢は、ポリウレタンタイヤを有するポリアミドホイールセンターである。 このような車輪は非常に摩耗しにくく、耐摩耗性があり、同時に滑らかな走行が可能です。
地面が滑らかではあるが不均一な場合は、空気圧タイヤをお勧めします。 これらは軽度の障害を克服し、衝撃を吸収します。 タイヤ表面が破壊されないように車輪が正しい空気圧を有することが常に保証されなければならない。
表面が粗くて凹凸のある作業領域の場合は、鋳鉄製のホイールやゴム製のトレッド表面を備えたホイールが理想的です。 鋳鉄製のホイールは耐衝撃性に優れているため、厳しい負荷条件に適しています。 彼らは非常に長い耐用年数とトレッドの低い摩耗を持っています。 弾性ゴム製の車輪は、柔らかいトレッドを備えた硬質ゴムコアを有し、非常に容易に走行する。They have a low rolling resistance .
キャスターの選択におけるその他の要因
床の実際の状態に加えて、他の要因も考慮する必要があります。 これらは導電性を含む。 ある種の用途では、潜在的に危険な静電気放電を防止するために、キャスターは導電性または帯電防止性でなければならない。 また、黒い車輪は薄い色の表面にマークを残すことがあります。 これを防止するために、マーキングのない車輪を使用することができます。
コンタクト
TENTEのソリューションに興味がおありですか。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TENTE Casters Co., Ltd.
13, Chindori-cho, Ichikawa-city
Chiba, 272-0126
日本
Phone: +81 47 300 2333
Email: tente.group.jp@tente.com