事例研究
150kgを動かすにはどれだけの力が必要ですか?None
Mercura Industries Suisse S.A.は、軽量アルミ製サービスカートを生産し、45カ国以上で販売されています。これらの製品は、ホテル、空港、医療施設などで使用されています。同社はルームサービスのための新しいトロリーを提供し、ミニバーを補充する。スターリングジュネーブはスイス最大級の4つ星ホテルです。496室、43室の会議室、270名の従業員がいます。
メルキュラスイスのサービスカートは、非常に厚いカーペットを備えた通路に使用されています。このフロアカバーに不利な走行をし、最大150キロのトロリー重量が組み合わされて、非常に高い転がり抵抗を生み出します。これは、を助けなしに移動することをほとんど不可能です。
ホテル従業員の努力を最小限に抑えるために、Mercuraは抵抗を克服するのに役立つ解決策を探していました。ホテルにとって、従業員にとって最適な労働条件を作り、負担を最小限に抑え、健康を守ることが不可欠でした。
私たちは15台のサービス・トローリーのそれぞれにe-ドライブ・フレックスを装備しました。ハンドル上の制御ユニットは、駆動補助装置の柔軟な制御を可能にする。従業員がE-Driveを作動させると、駆動ホイールが下がり、トロリーを動かせるようになります。
このような状況に対処するために特別に選定された4つの旋回キャスターと組み合わせることで、前方移動が大幅に簡素化され、高パイルカーペットでも簡単にトロリーを運転することができます。
この革新的なシステムは、TENTEとMercuraとのプロジェクトにより完成し、Starling Hotelの従業員と連携した結果です。
TENTEは個々のトロリーの重量に対応するようにモータパラメータを最適化し、充電式バッテリの性能を適合させました。E-Driveは、一日中サービスマンの負荷を軽減し、スタッフに継続的な支援を提供することができます。
Anne Elise Choux, Operations Manager Starling Hotels & Conference Centres Geneva
このインテリジェントなソリューションのおかげで、サービス担当者は、ホテルの長い廊下に沿って大型のバー・トローリーを楽に動かすことができます。E-Driveは従業員の負担を大幅に軽減し、実際の作業に完全に集中することができます。
The results:
従業員満足度の向上、病気の発生率の低下
大幅な改善
作業プロセスの
私達に相談しなさい - 私達はあなたに助言することが嬉しい
TENTE Casters Co., Ltd.
13, Chindori-cho, Ichikawa-city
Chiba, 272-0126
日本
Phone: +81 47 300 2333
Fax: +81 47 300 2334
Email: tente.group.jp@tente.com