事例研究
新しい道を開くソリューション
Esselte Leitz Gmbh Co KGはAcco Brands Corporationに属し、そのフォルダと革新的な事務用品で知られています。同社は顧客に24時間の納品サービスを提供しています。午後1時前に受注した日は同じ日に出荷されます。これは、人員と機器の配備の両方において最大の柔軟性を必要とする。
Esselte Leitzは毎年170万件の注文品を出荷し、年間600万件の品物の回収を記録しています。これは従業員が総重量40,000トンの商品を取り扱うことを意味します。したがって、当社は作業条件の最適化と受注の効率化に引き続き取り組んでいます。
この改善プロセスの過程で、責任者は、既存の受注コンセプトを近代化し、いわゆるタクトタイムシステムを導入しました。できるだけ手間をかけずに出荷を整理することができます。この移行の過程で、電気産業用トラックによる物品の輸送も疑問視された。
Esselte Leitz氏は、技術リソースの利用を大幅に改善し、受注にかかる時間を短縮することを望んでいました。その目的は、1分から次の間に能力の柔軟性を高めることでした。これを達成するために、同社は人力で動かす注文ピッキング・トロリーを使用することに決めました。積載されるとこれらの重量が最大400キログラムになるので、重い荷を簡単に動かして操縦することが可能な解決策が必要とされていました。
重い注文ピッキング・トロリーは、従業員に負担をかけることなく迅速に移動する必要があります。同時に、トロリーは操作が簡単で完璧な操縦性を備えていなければなりません。状況をいくつかの角度から見て、さまざまな要因を考慮しました。ドライブ特性、作業プロセスのさまざまな要件、および人間工学的側面などを考えました。
Esselte Leitzと緊密に協力して調整したE-Driveシステムソリューション。このシステムは強力な電動機を備えており、ボタンを押すだけで注文ピッキング・トロリーを動かすことができます。
速度は、前方と後方の両方で無限に変化します。従業員は重い荷物を簡単に、素早く快適に移動できます。アシストが必要ない場合、E-Driveの駆動キャスターが自動的に昇降します。制御モジュールのパラメータとバッテリ寿命は、顧客の特定のニーズを満たすために当社チームによって調整されました。同時に、システム全体を見て、既存のキャスターの最適化の可能性を調べました。特に低騒音のキャスターを選択や、精密ボールベアリングや天然ゴム製のトレッドのおかげで、オーダーピッキングトロリーの駆動特性を大幅に改善することができました。
人間工学もまた決定的な役割を果たしました。E-Driveのバッテリー充電プラグを完璧な作業高さに取り付け、電子駆動システムの制御要素を人間工学的に設計し、最適な動作位置に設置しました。Esselte Leitzに、すべてのコンポーネントが完全に一致するシステムソリューションを提供しました。
Axel Zühlke, Logistics Director at Esselte Leitz
新しい注文ピッキングのコンセプトにより、Esselte Leitz社の従業員は現在、作業中にカバーする走行距離が80%少なくなりました。産業用トラックの使用量の削減は、修理、メンテナンス、トレーニング費用を節約することも意味します。
さらに、E-Driveの高効率バッテリーは、消費電力を大幅に削減します。
当社のソリューションと注文ピッキング・トロリーの完璧な組み合わせにより、モビリティを向上させるだけでなく、作業プロセス全体を最適化し、運用コストを削減し、生産性を大幅に向上させることができました。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TENTE Casters Co., Ltd.
13, Chindori-cho, Ichikawa-city
Chiba, 272-0126
日本
Phone: +81 47 300 2333
Email: tente.group.jp@tente.com