事例研究

63,000kgに耐えるキャスター問題ありません

続きを読む

63,000キログラムは、18個の小型ローリーの重量にほぼ等しい。

63,000kgは18tトラックに匹敵する重さです。ベルギーのお客様、AVT Europe 社ではこうした重慮物搬送にテンテを使用していただいております。新たなキャスターを探していたときにテンテに声をかけていただきました。高荷重に耐えるキャスターはあるかという問いでした。答えは「はい」でした。

 

原点

AVT Europe NV 社は航空機部品搬送や鉄道車両搬送のための高荷重に耐える台車を製造しています。巨大搬送装置には電気も使われております。遠隔操作により最大100tまで搬送可能です。

 

コンパクトで高荷重

エアークッションによる保護が搬送には不可欠です。搬送には高荷重キャスターと駆動輪が取り付けられています。常にこのキャスターは使用されます。駆動輪は地面に自動で接地するよう設計されています。

 

AVT社はホイール径を小さくした上で、20tに耐えうるキャスターを必要としていました。高品質と耐久性は必須条件でした。Daimler社, Airbus社、CERN社などの大手ユーザーが求めていたからです。 こうしたお客様は高品質を求めているのです。

                               

20年間の寿命、2年間の動作保証を求めていました。テンテはこの仕様に合うキャスターを提供することが仕事です。

                                                                

テンテの最適なソリューション

極端な動作条件に対処するために、私たちの特別なオメガクワドロキャスターを使用しました。キャスターは特別なデザインが特徴です:キャスターには左側に2つのホイールがあり、右側にも2つのホイールがあります。 これにより、耐荷重能力が向上します。 しかし同時に、適用される重量がより大きい接触面積にわたって良好に分散されるので、点荷重は低いです。

したがって、重荷重の下でも操縦が特に容易です。 これは、共通の中心の周りの車輪の逆回転が、転がりおよび枢動抵抗を、ただ1つの車輪を有するキャスターの抵抗よりも著しく低くするためです。 この差別的な効果により、Omega quadroは比類のない俊敏性を実現します。

ドライブホイールはカスタムメードで、AVTスタッフと密接に協力して開発されました。 ホイールの直径は400ミリメートル、全体の高さは500ミリメートルです。 もう一つの重要な利点:また、走行面はすべてポリウレタンであるため、特性を扱いやすく、床に簡単に設置できます。当然ながら、我々はその作業を全体的に考え、AVTにすべてのコンポーネントが完全に連携したインテリジェントなソリューションを提供しました 。

特別な用途に応じたキャスターをテンテはノウハウと共に提案してくれました。

Maarten Van Looveren, General Manger at AVT Europe

優れた耐久性と市場ニーズへの迅速な適応

AVTの丈夫な運送業者は総重量63トンの商品を運ぶことができます。 よく考慮された車輪の設計は最大の耐久性と改善された転がり抵抗を保証します。 これにより、AVTはトランスポータにあまり強力でないドライブをインストールし、コストとエネルギーを節約できます。

 

さらに、同社は他のものに100%頼っていることもありえます。したがって、ベルギーの従業員は、AVTと密接に協力し、今後の特別な開発を伴う大型運送業者の提供を支援しています。 我々は非常に柔軟性があり、したがって企業の成長に対応することができます。 AVTが今後のプロジェクトでTENTEキャスターを使用する予定のもう一つの理由は間違いありません。

関連ケースとコンピテンシー

100トンの荷重に耐えます。

荷重とトレッドの作用

小さいキャスターは耐荷重が少ないと思われていますが、そうとも限りません。

接触

あなたは個々の解決策に興味がありますか?

私達に相談しなさい - 私達はあなたに助言することが嬉しい

*必須フィールド

個々の要件に対する解決策 個人的に私達に連絡することを躊躇しないでください。

TENTE Casters Co., Ltd.

13, Chindori-cho, Ichikawa-city

Chiba, 272-0126

日本

Phone: +81 47 300 2333

Fax: +81 47 300 2334

Email: tente.group.jp@tente.com